GEX8258701DE-01

Installation der Kühleinheiten zur Seitenmontage für den Außenbereich

Abmessungen und Ausschnitte

Die Gesamtabmessungen, die Position der Befestigungspunkte und die Aussparung der Außenkühlsysteme zur Seitenmontage können von unserer Website heruntergeladen werden: www.se.com/ww/en/download.

Die nachstehende Tabelle enthält Links zum Öffnen der Dimensionsdatei für jede Bestellreferenz:

Bestellreferenz

Name der Dimensionsdatei

NSYCUHD350DG

NSYCUHD600DG

GEX8222702

NSYCUHD800DG

NSYCUHD1KDG

NSYCUHD1K2P4DG

GEX8222803

NSYCUHD1K6DG

NSYCUHD1K62P4DG

NSYCUHD2K3P4DG

GEX8223102

Verfahren zur Montage im Außenbereich

Für Außenkühleinheiten zur Seitenmontage gilt dasselbe Aufbaumontageverfahren wie für Innenkühleinheiten zur Aufbaumontage. Der halbversenkte und bündige Einbau sind nicht für Kühleinheiten geeignet, die im Außenbereich seitlich montiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?