GEX8258701-00

Alarmes e indicações

Todos os alarmes são desativados automaticamente quando a causa é removida.

Detetar uma situação de alarme

Se houver uma situação de alarme, o ícone de alarme acende-se de maneira contínua e o código de alarme é apresentado. Se estiver instalado e ativado, o relé do alarme também é ativado.

NOTA: Se os períodos de exclusão do alarme estiverem em curso, o alarme não é sinalizado.

Todos os alarmes ativos, exceto os que estão relacionados com o erro de sonda, são listados na pasta ALr no menu do estado da unidade de arrefecimento ClimaSys .

Silenciar um alarme

Prima qualquer tecla ou utilize a função de menu: o ícone de alarme começa a piscar e o relé do alarme é desenergizado.

O ícone de alarme é desativado quando a situação de alarme desaparece.

Legenda de alarmes


Código

Descrição

Relé do alarme

Causa

Efeitos

Soluções

E1

Erro na sonda Pb1

Ativo

  • Leitura de valores fora do intervalo de funcionamento.

  • Sonda ou cablagem correspondente em curto-circuito ou circuito aberto.

  • Código E1 apresentado

  • Ícone de alarme fixo

  • Funcionamento do compressor com base nos parâmetros Ont e OFt.

  • Verifique a cablagem da sonda.

  • Substitua a sonda.

AH1

Alarme devido à temperatura elevada da Pb1

Ativo

Valor lido pela sonda Pb1 > HAL

  • O alarme AH1 foi adicionado à pasta ALr.

  • Sem efeito na regulamentação.

Aguarde até que a temperatura lida pela Pb1 seja inferior ao limite do alarme (HAL - AFd).

AL1

Alarme devido à temperatura reduzida da Pb1

Ativo

Valor lido pela sonda Pb1 < HAL

  • O alarme AH1 foi adicionado à pasta ALr.

  • Sem efeito na regulamentação.

Aguarde que a temperatura lida pela Pb1 seja inferior ao limite do alarme (HAL - AFd).

oPd

Alarme de porta aberta

Ativo

Ativação da entrada digital (H1x = ±4).

  • O alarme oPd foi adicionado à pasta ALr.

  • Ícone de alarme fixo

Feche a porta.

Definir o alarme de temperatura elevada (HAL)

  1. Prima DEFINIR e mantenha premiado durante pelo menos 5 segundos. Vá para PA1. Prima DEFINIR para introduzir a palavra-passe PA1 utilizando as teclas e . Prima DEFINIR para confirmar.

  2. Percorra com as teclas e para HAL e prima DEFINIR. Valor predefinido de 50.

  3. Altere o valor utilizando as teclas e . Prima DEFINIR para confirmar ou para cancelar.

Definir o alarme de temperatura reduzida (LAL)

  1. Prima DEFINIR e mantenha premiado durante pelo menos 5 segundos. Vá para PA1. Prima DEFINIR para introduzir a palavra-passe PA1 utilizando as teclas e . Prima DEFINIR para confirmar.

  2. Percorra com as teclas e para HAL e prima DEFINIR. Valor predefinido de 0.

  3. Altere o valor utilizando as teclas e . Prima DEFINIR para confirmar ou para cancelar.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?