GEX8258701-00

Ligação em cascata Modbus

AVISO
funcionamento indesejado do equipamento
  • Desligue todos os equipamentos antes de instalar/desmontar cabos ou fios.
  • Veda as ligações em conformidade com as especificações técnicas relacionadas com o binário de aperto.
  • Posicione corretamente e prenda adequadamente o conversor no interior do equipamento para que não seja desligado.
  • A carga equivalente a todo o barramento RS-485 não deve exceder a carga de 8 unidades (consulte a norma TIA/EIA-485-A para saber qual é a definição de carga da unidade.)
  • Não encaixe as resistências de terminação dentro da rede RS-485.
  • Para a ligação com o sistema de supervisão, utilize cabos de dados específicos, como Cabo BELDEN modelo 8762 que sejam blindados e torcidos.
  • Os cabos de comunicação RS-485 devem ser encaminhados em separado dos cabos de alimentação.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.

GND: Ligação à terra

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?