GEX8258701PT-01

Recomendações de instalação

PERIGO
Perigo de choque eléctrico, explosão ou arco eléctrico
  • Leia e compreenda todas as mensagens de segurança antes de realizar a instalação, arranque e manutenção do equipamento.
  • As caraterísticas do equipamento não devem ser alteradas ou modificadas nenhuma circunstância.
  • Desligue a energia da unidade de arrefecimento antes de abrir o armário e certifique-se de que este está fechado antes de voltar a ligar a energia.
  • Siga todos os códigos de eletricidade nacionais e locais aplicáveis no país de utilização.
  • Cumpra todas as instruções e proibições estabelecidas neste manual.
  • A instalação, utilização, reparação e manutenção do equipamento eléctrico devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado.
  • Nenhuma responsabilidade é assumida pela Schneider Electric no que respeita a quaisquer consequências resultantes da utilização deste material.
  • A tensão de alimentação não deve exceder o valor indicado na placa de identificação do produto.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
AVISO
DANOS NO COMPRESSOR E NO VEDANTE
  • A vedação incorreta do armário (IP55 mínimo para unidades de arrefecimento montadas na parte lateral ou IP54 para unidades de arrefecimento montadas no teto) pode resultar em condensação excessiva.
  • Utilize os filtros de entrada de ar se a unidade de arrefecimento estiver exposta a contaminantes transportados pelo ar e/ou substâncias químicas agressivas.
  • Permita espaço livre interno e externo suficiente para o fluxo de ar para dentro e fora da unidade de arrefecimento.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em danos no equipamento.
CUIDADO
risco de colapso do armário
Verifique se a parte lateral, a porta ou o teto do armário conseguem suportar o peso da unidade de arrefecimento. Instale os suportes, se necessário.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em lesões ou danos no equipamento.
  • Verifique se o ambiente externo não apresenta qualquer concentração de contaminantes sólidos e/ou quantidades excessivas de produtos químicos agressivos, de acordo com a IEC 62208. Se houver uma concentração de contaminantes sólidos e/ou quantidades excessivas de produtos químicos agressivos, utilize a função filtros de proteção de entrada de ar.

  • Verifique se a entrada e a saída do fluxo de ar não estão bloqueadas por paredes ou objetos muito próximos.

    • Mantenha uma distância de, pelo menos, 1 m entre a unidade de arrefecimento e as paredes ou armários adjacentes.

      Para unidades de arrefecimento montadas no teto, a distância entre a unidade e a parede atrás dela pode ser reduzida para 0,5 m (1,64 pés).

    • Mantenha uma distância de, pelo menos, 1,5 m (4,92 pés) entre a unidade de arrefecimento e o teto.

    • Mantenha uma distância de, pelo menos, 100 mm entre a unidade de arrefecimento e qualquer dispositivo montado no interior do armário.

    Unidades de arrefecimento montadas lateralmente

    Unidades de arrefecimento montadas no teto

  • Antes de perfurar ou cortar o armário, verifique se os fixadores e o acoplamento não impedem ou interferem com o quadro de distribuição localizado no armário.

  • Instale a unidade de arrefecimento com a entrada de ar do armário localizada no ponto mais alto possível.

  • Para unidades de arrefecimento internas, verifique se a temperatura ambiente na área de instalação do armário não é superior a 55 °C (131 ºF) ou inferior a 5 ºC (41 ºF).

    Para unidades de arrefecimento exteriores, verifique se a temperatura ambiente na área de instalação do armário não é superior a 55 °C (131 ºF) ou inferior a 20 ºC (-4 °F). Seja como for, respeite a temperatura ambiente especificada nos dados técnicos.

    Para unidades de arrefecimento internas e externas, verifique se a humidade relativa não excede +95%.

  • Coloque a unidade de arrefecimento afastada de fontes de calor e de fluxo de ar quente.

  • Verifique se a vedação do armário é IP55 ou superior para unidades de arrefecimento montadas na parte lateral e IP54 ou superior para unidades de arrefecimento montadas no teto, para evitar condensação excessiva.

  • Vede corretamente os orifícios dos cabos e outras aberturas no armário, em especial as entradas do piso e de cabos.

  • Instale a unidade de arrefecimento na posição correta. O desvio máximo da perpendicular é 2°.

  • Para unidades de arrefecimento montadas em portas de armários, verifique se não há obstruções durante as operações de abertura e fecho das portas, especialmente em gabinetes com portas duplas.

  • Quaisquer modificações na unidade de arrefecimento que não estejam listadas neste manual ou noutra documentação da Schneider Electric é proibida.

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.