DOCA0217ES-00

Prueba de la unidad de control MicroLogic

Pruebe la unidad de control con el software EcoStruxure Power Commission instalado en un PC y conectado a la unidad de control MicroLogic a través de la Service Interface.

Arquitectura de prueba

  1. Fuente de alimentación de CA/CC

  2. Cable de 7 pins para unidades de control ComPacT NS

  3. Cable USB con imán

Para obtener más información, consulte GDE78167 Service Interface - Hoja de instrucciones.

Funciones de prueba con el software EcoStruxure Power Commission

El software EcoStruxure Power Commission permite realizar las siguientes acciones en una unidad de control MicroLogic a través de la Service Interface:

  • Pruebas de curva de disparo automático

  • Comprobación del dispositivo (prueba de forzar disparo)

Para obtener más información, consulte DOCA0170ES Service Interface - Guía del usuario.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?