DOCA0217ES-00

Protección de defecto a tierra

Presentación

La protección de defecto a tierra suministra protección contra defectos de fase a tierra, y es más sensible que la protección basada únicamente en la corriente de fase. Suele utilizarse en los sistemas TN-S, pero también puede utilizarse en otros sistemas de puesta a tierra.

Un defecto a tierra en los conductores de protección puede provocar un aumento local de la temperatura en el emplazamiento del defecto o en los conductores.

NOTA: La protección de defecto a tierra también se denomina protección de fallo a tierra.

Las protecciones de defecto a tierra y neutro son independientes y, por lo tanto, se pueden combinar.

Existen dos tipos de protección de defecto a tierra:

  • La protección residual de defecto a tierra, que se basa en la suma de la corriente de las fases y del neutro. Detecta defectos aguas abajo del interruptor automático.

  • La protección Source Ground Return (SGR), que se basa en la señal proporcionada por un transformador de corriente de sensor externo de retorno a tierra de fuente (SGR) a través del módulo MDGF. Detecta defectos tanto aguas arriba como aguas abajo del interruptor automático.

    La distancia máxima entre el sensor y el interruptor automático es de diez metros.

Disponibilidad

La protección de defecto a tierra está disponible en:

  • MicroLogic 6.0 unidades de control

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

Se pueden utilizar sensores externos:

  • Transformador externo de corriente de neutro (ENCT): medición de la corriente en el neutro. Para obtener información acerca de la instalación de ENCT, consulte la hoja de instrucciones de ENCT.

  • Protección Source Ground Return (SGR): incluye protección de defecto a tierra y un sensor SGR instalado alrededor de la conexión del neutro del transformador a tierra.

La protección de defecto a tierra se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

Principio de funcionamiento

La corriente de defecto a tierra se calcula o se mide según la configuración del interruptor automático, tal como se muestra en la tabla siguiente.

Configuración del interruptor automático

Corriente de defecto a tierra Ig

3P

Ig = I1 + I2 + I3

4P

Ig = I1 + I2 + I3 + IN

3P + ENCT

Ig = I1 + I2 + I3 + IN (ENCT)

3P o 4P + SGR

Ig = ISGR

@writer: the diagram is shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides.

El disparo de la protección de defecto a tierra Ig establece el nivel de corriente de defecto a tierra al que se disparará el interruptor automático cuando se alcance la temporización de la protección de defecto a tierra tg.

La temporización tg establece el tiempo durante el cual el interruptor automático tiene un defecto a tierra dentro del rango de disparo de la protección de defecto a tierra Ig.

La temporización tg puede ajustarse en:

  • Cuatro valores de ajuste con I²t ON. En este caso, la curva de disparo es una curva de tiempo inverso hasta 2 x Ir, lo que significa que la temporización se reduce a medida que la corriente aumenta. Por encima de 2 x Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo definitiva con un tiempo de disparo constante.

  • Cinco valores de ajuste con I²t OFF. En este caso, la curva de disparo es una curva de tiempo definido con un tiempo de disparo constante.

La protección de defecto a tierra se basa en la corriente eficaz verdadera de las fases y del neutro.

Para el disparo en caso de fallo eléctrico intermitente, la unidad de control acumula las corrientes intermitentes en el rango de disparo de defecto a tierra que no duran lo suficiente como para desencadenar un disparo. Esta acumulación origina tiempos de disparo más cortos que los establecidos.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección de defecto a tierra son:

  • Ig: disparo de la protección de defecto a tierra

  • tg: temporización de la protección de defecto a tierra

  • I²t (tg): curva de protección de defecto a tierra (I²t ON o I²t OFF)

Se pueden ajustar mediante los reguladores de varias posiciones Ig y tg de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic.

Ajustes de protección

Los valores de disparo de defecto a tierra Ig y de temporización tg pueden definirse de forma independiente y son idénticos para las funciones de protección de defecto a tierra residual y de retorno a tierra de fuente.

Disparo lg (precisión ± 10 %)

   

A

B

C

D

E

F

G

H

J

In ≤ 400 A

Ig = In x...

0,3

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

400 A < In ≤ 1200 A

Ig = In x...

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

In > 1200 A

Ig = ...

500 A

640 A

720 A

800 A

880 A

960 A

1040 A

1120 A

1200 A

Temporización tg (s)

I²t OFF

0

0,1

0,2

0,3

0,4

I²t ON

0,1

0,2

0,3

0,4

Tiempo de disparo (ms) en In o  1200A con I²t ON o I²t OFF

Tiempo máximo reiniciable

20

80

140

230

350

Tiempo máximo de corte

80

140

200

320

500

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.