DOCA0217ES-00

Protección contra sobrecorriente de corto retardo

Presentación

La protección contra sobrecorriente de corto retardo contribuye a proteger el equipo ante posibles cortocircuitos de fase a fase, fase a neutro o fase a tierra con selectividad total. Incluye dos características, tiempo definido y tiempo inverso, que dependen del estado del ajuste I²t.

Disponibilidad

La protección contra sobrecorriente de corto retardo está disponible en los siguientes aparatos:

  • MicroLogic 5.0 y unidades de control 6.0

  • Interruptores automáticos tripolares y tetrapolares

La protección contra sobrecorriente de corto retardo se alimenta con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna del interruptor automático, por lo que no requiere de ninguna fuente de alimentación externa adicional.

Principio de funcionamiento

@writer: the diagram is shared in MTZ MicroLogic B and NS MicroLogic Basic user guides.

El disparo de sobrecorriente de corto retardo Isd establece el nivel de corriente de cortocircuito con el que se disparará el interruptor automático cuando se alcance la temporización de sobrecorriente de corto retardo.

La temporización de sobrecorriente de corto retardo tsd establece el tiempo durante el cual el interruptor automático efectúa un cortocircuito dentro del rango de disparo de sobrecorriente de corto retardo.

La temporización de sobrecorriente de corto retardo puede ajustarse en:

  • Cuatro valores de ajuste con I²t ON.

    • Hasta 10 Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo inverso. La temporización disminuye a medida que aumenta la corriente.

    • Por encima de 10 Ir, la curva de disparo es una curva de tiempo definitiva con un tiempo de disparo constante.

  • Cinco valores de ajuste con I²t OFF. La curva de disparo es una curva de tiempo definido con un tiempo de disparo constante.

La protección contra sobrecorriente de corto retardo se basa en la corriente de valor eficaz verdadera de las fases y del neutro.

Para el disparo en caso de fallo intermitente, la unidad de control acumula las corrientes intermitentes en el rango de disparo de corto retardo que no duran lo suficiente como para desencadenar un disparo. Esta acumulación puede originar tiempos de disparo más cortos que los ajustados.

Ajuste de la protección

Los ajustes de protección contra sobrecorriente de corto retardo son:

  • Isd: disparo de la protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • tsd: temporización de protección contra sobrecorriente de corto retardo

  • I²t (tsd): curva de protección contra sobrecorriente de corto retardo (I²t ON o I²t OFF)

Se pueden ajustar mediante los reguladores de varias posiciones Isd y tsd de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic.

Ajustes de protección

Disparo de corto retardo Isd.

Disparo (precisión ± 10 %)

Isd = Ir x ...

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

10

Temporización de corto retardo tsd.

Temporización tsd (s)

I²t OFF

0

0,1

0,2

0,3

0,4

I²t ON

0,1

0,2

0,3

0,4

Tiempo de disparo a 10 x Ir (ms) con I²t ON o I²t OFF

Tiempo máximo reiniciable

20

80

140

230

350

Tiempo máximo de corte

80

140

200

320

500

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?