DOCA0217ES-00

Prueba de la protección de defecto a tierra

Para probar el funcionamiento de la protección de defecto a tierra, siga estos pasos:

  1. Compruebe que el interruptor automático está cerrado.
  2. Utilice un destornillador fino para pulsar brevemente (< 1 s) el TEST button de la parte frontal de la unidad de control MicroLogic.
  3. El interruptor automático se dispara.
  4. Si el interruptor automático no se dispara, póngase en contacto con su representante de servicio local.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.