Conector de cálculo de largo retardo
Para obtener una mayor precisión de la protección contra sobrecorriente de largo retardo, se puede utilizar uno de los cuatro conectores de cálculo de largo retardo intercambiables para limitar el rango de ajuste de disparo de largo retardo.
Selección del conector de cálculo de largo retardo
El rango del ajuste de corriente de largo retardo en unidades de control MicroLogic se define mediante el conector de cálculo de largo retardo.
En la siguiente tabla, se enumeran los conectores de cálculo disponibles:
| Número de referencia |
Rango de ajuste del valor de Ir |
|
|---|---|---|
|
C33542 |
Estándar |
0,4-1 × Ir |
|
C33543 |
Ajuste bajo |
0,4-0,8 × Ir |
|
C33544 |
Ajuste alto |
0,8-1 × Ir |
|
C33545 |
Sin protección de largo retardo, Ir = In para el ajuste de protección de corto retardo |
|
-
El ajuste de corriente de largo retardo Ir es 0,4.
-
La temporización de largo retardo tr corresponde al valor que indica el regulador de ajuste.
Procedimiento de sustitución
PELIGRO |
|---|
|
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
| AVISO |
|---|
|
Riesgo de deterioro de la unidad de control
Antes de realizar las pruebas de rigidez dieléctrica,
es obligatorio desconectar todos los equipos auxiliares eléctricos
(por ejemplo, bobinas de disparo MX o MN) conectados al dispositivo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
Siga este procedimiento para sustituir o retirar el conector de cálculo.
-
Abra el interruptor automático.
-
Registre los ajustes del interruptor.
-
Desenrosque el tornillo de montaje del conector de cálculo de largo retardo.
-
Inspeccione el área de montaje para verificar que no haya suciedad ni contaminación.
-
Retire el conector de cálculo de repuesto.
-
Empuje suavemente el conector de cálculo de repuesto para introducirlo.
-
Apriete el tornillo de montaje del conector de cálculo de largo retardo.
-
Establezca los ajustes de la unidad de control en los valores registrados anteriormente o bien modifique los ajustes.
PELIGRO