DOCA0096ZH-03

断路器

简介

图中所示的电路已去电,所有的设备都被断开、连接和充电,且继电器在正常位置。

显示为红色 的端子必须由客户连接。

指示触点

OF 开/关指示触点

SD 脱扣指示触点

RD 红色辅助接线

YE 黄色辅助接线

BK 黑色辅助接线

PU 紫色辅助接线

GN 绿色辅助接线

GY 灰色辅助接线

远程操作

MN 欠压线圈

MX 分励脱扣线圈

OR 橙色辅助接线

BL 蓝色辅助接线

WH 白色辅助接线

SDx 模块

SDx SDx 模块

I1、I2 数字量输入

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?