DOCA0096ZH-03

断路器:热磁 (TM-D) 保护

简介

配备有热磁脱扣装置的断路器用于保护变压器随附的配电系统上的电缆。

热磁脱扣装置的功能:

  • 以可调的吸合电流 Ir 和不可调的时延实现过载热保护。

  • 以固定的吸合电流 Ii 实现短路磁保护。

下图显示脱扣曲线。

Ir 热保护吸合电流

Ii 瞬时吸合电流

热保护 (Ir)

热保护吸合电流 Ir 使用调节旋钮设置。

旋转热保护调节旋钮 (A) 修改脱扣曲线 (B),如图所示。

Ir 的值可在 0.7 至 1 x In(断路器额定值)的范围内调节,如下表所示:

热保护

断路器额定值 In (A)

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

吸合脱扣电流:1.05 至 1.20 x Ir

Ir (A)

可调范围 (A): 0.7 至 1 x In

时延 (s)

tr (s)

不可调

磁保护 (Ii)

瞬时吸合电流值 Ii 无法调节。每款断路器的这个值如下表所示:

磁保护

断路器额定值 In (A)

16

25

32

40

50

63

80

100

125

160

吸合电流 ±20%

Ii (A)

500

600

600

600

600

800

1000

1250

1250

1250

磁保护的时间延迟无法调节:

  • 非脱扣时间:10 毫秒

  • 最长分断时间:200 毫秒 (I > 1.5 Ii)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?