DOCA0096ZH-03

无线指示辅助装置

简介

无线指示辅助装置提供有关断路器状态的远程和本地信息。

无线指示辅助装置在机箱内的位置,以及网关或配电盘服务器的设置,决定无线指示辅助装置的功能。无线指示辅助装置远程提供以下信息:

无线指示辅助装置的位置 提供的信息

OF 插槽

断路器分闸/合闸状态

SD 插槽

脱扣指示

当在 SD 插槽中时,无线指示辅助装置可配置为本地指示断路器脱扣。状态 LED 为橙色灯闪烁,持续 8 小时。

无线指示辅助装置必须与网关或配电盘服务器配对。

无线指示辅助装置由内部电池供电。它发送通知以指示电池需要更换。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站:NNZ8881001无线指示辅助装置说明书

描述

A 电池盖

B 执行器

C 复位按钮

D 状态 LED

E 标签带有可分离的粘合部分,标有二维码和 RF-Id 地址,可在调试期间使用。

F 二维码用于访问设备信息,包括 RF-Id 地址。

复位按钮

复位按钮让您能够:

  • 访问设置模式以设置状态 LED 指示模式

  • 配对或取消配对无线指示辅助装置

状态 LED

无线指示辅助装置上的状态 LED 提供以下信息:

  • 调试和维护步骤帮助

  • 无线指示辅助装置与网关或配电盘服务器之间的通讯状态

  • 无线指示辅助装置的状态

  • 断路器脱扣指示(当 LED 指示模式设置为 ON 时可用)。

状态 LED

描述

操作

无线指示辅助装置关闭或未与网关或配电盘服务器通讯。

无线指示辅助装置处于配对模式,正在搜索网关或配电盘服务器。

等待网关或配电盘服务器被识别。

无线指示辅助装置处于识别模式。

等待在网络中发现无线指示辅助装置。

无线指示辅助装置正在通讯。每发送一帧,便绿灯闪烁一次。

偶尔与网关或 Panel Server 失去通信。每丢失一帧,便红灯闪烁一次。

检查与网关或配电盘服务器的通讯设置。

未与网关或配电盘服务器通讯。

检查与网关或配电盘服务器的通讯设置。

无线指示辅助装置处于设置模式,将 LED 指示模式设置到 OFF。

通过按复位按钮,将 LED 指示模式设置到 ON。

无线指示辅助装置处于设置模式,将 LED 指示模式设置到 ON。

在两秒钟内按复位按钮三次,将 LED 指示模式设置到 OFF。

在无线指示辅助装置处于 SD 插槽中且 LED 指示模式配置为 ON 时的脱扣指示。

检查脱扣原因。

仅在激活了执行器时闪烁

电池电量耗尽。每当无线指示辅助装置唤醒时,便红灯闪烁三次。

更换电池。

调试

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或配电盘服务器的网页,调试无线指示辅助装置。

注: 无线指示辅助装置可以在设备关闭时进行调试。在进行配对之前,请确保网关或配电盘服务器具有最新的可用固件版本。请参阅相关网关的用户指南。

步骤

操作

1

通过以下任一种方式,将无线指示辅助装置置于配对模式:

  • 如果设备中未安装无线指示辅助装置,请按复位按钮或执行器。

  • 如果无线指示辅助装置安装在未配备前罩的设备中,请按复位按钮。

  • 如果无线指示辅助装置安装在 OF 插槽中,请通过使设备分闸或合闸的方式,来更改设备状态。

  • 如果无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中,请按脱扣按钮。

注: 按下脱扣按钮之前,必须先使设备合闸。

结果:状态 LED 为橙色灯闪烁。无线指示辅助装置保持在配对模式下三分钟。

2

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或配电盘服务器的网页,将网关或配电盘服务器与无线指示辅助装置配对。

结果:状态 LED 呈绿灯闪烁,指示辅助装置已配对。

3

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或配电盘服务器的网页,配置无线指示辅助装置。

更改射频通道

更改网关或 Panel Server 用于通信的射频信道:

步骤

操作

1

通过以下任一种方式,在配对模式下唤醒无线指示辅助装置:

  • 如果设备中未安装无线指示辅助装置,请按复位按钮或执行器。

  • 如果无线指示辅助装置安装在未配备前罩的设备中,请按复位按钮。

  • 如果无线指示辅助装置安装在 OF 插槽中,请通过使设备分闸或合闸的方式,来更改设备状态。

  • 如果无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中,请按脱扣按钮。

注: 按下脱扣按钮之前,必须先使设备合闸。

结果:无线指示辅助装置唤醒,准备就绪,然后可以配置,持续三分钟。

2

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或者配电盘服务器的网页,更改网关或配电盘服务器用于与无线指示辅助装置进行通信的射频信道。

结果:状态指示灯闪烁绿灯,指示辅助设备与网关或配电盘服务器通信。

设置 LED 指示模式

将无线指示辅助装置的 LED 指示模式设置到 ON,以便在无线指示辅助装置安装在 SD 插槽中时,本地指示脱扣。LED 指示模式出厂设置为 OFF。

按照以下步骤更改 LED 指示模式。

步骤

操作

1

使用提供的工具按复位按钮。

结果:无线指示辅助装置唤醒。

2

在两秒钟内按复位按钮三次。

结果:无线指示辅助装置处于设置模式。如果 LED 指示模式设置为 OFF,则状态 LED 每两秒闪烁三次,如果 LED 指示模式设置为 ON,则每两秒闪烁六次。

3

按一次复位按钮,将 LED 指示模式从 OFF 更改为 ON,或从 ON 更改为 OFF。

4

如要退出设置模式,请将复位按钮按住三秒钟。

注: 如果未按下复位按钮,则无线指示辅助装置在两分钟后退出设置模式。

更换内部电池

无线指示辅助装置在电池需要更换之前六个月发送通知。

使用 Murata CR1632 电池来替换内部电池。

按照以下步骤更换内部电池。

步骤

操作

1

从插槽中取出无线指示辅助装置。请参阅 NNZ8881001 无线指示辅助装置说明书。

2

按下电池盖的移动锁闩。

3

取下电池盖。

4

取出电池并回收。

5

使用提供的工具按复位按钮。

6

按照电池仓中的标示,插入新电池。

7

将电池盖放回原位并锁定。

8

将无线指示辅助装置重新安装到其插槽中。

9

将断路器前盖放回原位。

更换无线指示辅助装置

按照以下操作取消无线指示辅助装置的配对,并在 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或配电盘服务器的网页中将其删除,然后更换无线指示辅助装置。

步骤

操作

1

从插槽中取出无线指示辅助装置。请参阅无线指示辅助装置说明书

2

通过将复位按钮按住至少 3 秒,然后再放开的方式,或者通过使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或配电盘服务器的网页,来取消无线指示辅助装置的配对。

3

将新的无线指示辅助装置安装在其插槽中。

4

按照调试中的步骤,配对无线指示辅助装置。

5

将断路器前盖放回原位。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?