DOCA0096ZH-03

锁定断路器

侧面旋转手柄的锁定选件

危险
电击、爆炸或弧闪的危险
当断路器手柄锁定在(O) OFF,在设备上工作之前,始终使用额定值正确的电压感应设备确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

侧面旋转手柄是一种锁定选件,让您能够防止旋转手柄被操作。

手柄可以锁定在 O (OFF) 位置,或者如为黑色侧部操作器,手柄可以锁定在 I (ON) 位置。

无需其他设置,即可将手柄锁定在 O (OFF) 位置。

在将手柄锁定在 I (ON) 位置之前,必须先拆下侧部操作器,然后更改手柄的物理设置。这通常在安装时执行。有关如何设置手柄以便能够锁定在 I (ON) 位置的信息,请参见相关说明书

注: 将旋转手柄锁定到 I (ON) 位置并不会禁用断路器。如果检测到故障,断路器会脱扣。旋转手柄在解锁后会移动到 Trip 位置。

锁定位置

锁定方式

锁具特性

锁具图

O (OFF)

标准挂锁

最多 3 个挂锁(不提供)
直径:4–8 mm (3/16–5/16 in.)

I (ON)O (OFF)
(仅限黑色侧部操作器)

在安装期间修改了侧部操作器之后挂锁

最多 3 个挂锁(不提供)
直径:4–8 mm (3/16–5/16 in.)

将挂锁插入手柄中

步骤

操作

注释

1

当手柄处于 O (OFF)I (ON) 位置时,拉动手柄前部的盖,直至听到咔哒声。

手柄与盖之间将出现一道间隙。

2

将挂锁插入间隙中。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?