调试断路器
检查清单
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
在启动新设备时,或者在长延时间停机之后,需要花数分钟进行常规检查。这样的检查可减少由于错误或疏忽而导致的故障风险。
下表显示了要根据事件进行的检查和观察:
|
何时需要开展检查 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
试运行之前 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | – | ✔ |
| ✔ | – | – | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
|
在配电盘上开展工作之后 |
– | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
在长时间停机期间定期进行 |
– | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | ✔ | ✔ | – | ✔ |
|
在长时间停机后 |
– | – | ✔ | – | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
在长时间停机和修改开关柜之后 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
|
A 绝缘和介电强度测试 B 开展温升测试 C 检验开关柜 D 检查是否符合图解 E 检查机械设备 F 检查连接 G 检查机械操作 H 检查设备上的辅助触点 I 检查接地漏电保护(仅用于接地漏电断路器) J 检查无线设备与网关或配电盘服务器的配对 K 清洗设备 |
|||||||||||
A:绝缘测试和介电强度测试
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或弧闪的危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
绝缘和介电强度测试在交付开关柜之前进行。这些测试遵循目前适用的标准。
介电强度测试会对设备施加很大的压力,如果执行不当可能会导致损坏。尤其是:
-
根据在同一个设备上连续进行测试的次数,测试电压值应相应降低
-
有可能需要断开电子设备。
对于接地漏电断路器 (ELCB):
| 注意 |
|---|
|
脱扣装置性能退化的危害
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
如要对接地漏电断路器执行介电测试,请执行以下步骤:
|
步骤 |
操作 |
|
|---|---|---|
|
1 |
松开接地漏电断路器底部正面的绿色保护盖:向后推动螺丝刀刀头,松开夹头。 |
|
|
2 |
移除保护盖。 |
|
|
3 |
将保护盖置于一侧。 |
|
|
4 |
用螺丝刀将介电开关 (A) 从 RUN 位置(垂直)逆时针转动到 Test 位置(水平)。 结果:螺丝刀移开后,开关弹出。 |
|
|
5 |
介电测试结束后,推入开关... |
|
|
6 |
... 然后将其从 Test 位置顺时针转动到 RUN 位置(垂直)。 结果:螺丝刀移开后,旋钮保持推入状态 (B)。 |
|
|
7 |
将绿色保护盖重新夹回到位。 |
|
|
8 |
– |
|
警告 |
|---|
|
丧失接地泄漏保护
断路器使用过程中,介电开关必须位于缩回位置。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
A:用 PowerTag Energy F160 进行绝缘测试和介电强度测试
| 注意 |
|---|
|
PowerTag ENERGY F160 性能退化风险
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
PowerTag Energy F160 属于电子设备,在介电测试前,需要断开连接。执行介电测试之前,请执行以下操作:
| 步骤 | 操作 | |
|---|---|---|
|
1 |
断开 PowerTag Energy F160 的电压源。 |
|
|
2 |
按照上文所述,执行介电测试。 |
– |
|
3 |
介电测试结束后,连接 PowerTag Energy F160 的电压源。 |
|
B:温升测试
温升测试在交付开关柜之前执行。ComPact NSXm 断路器符合 IEC/EN 60947-1 和 IEC/EN 60947-2 产品标准。
对于通用系统,测试在环境温度为 40 °C (104 °F) 的条件下进行。高于 40 °C (104 °F) 时,热保护特性会略有改变,必须考虑降额表中定义的值。这些值适用于带有或不带端子罩的断路器。
C:检验开关柜
检查断路器是否安装:
-
在无组装设备所产生废物(如线缆、工具、刨花、金属颗粒等)的清洁环境中。
-
在通风良好的开关柜中(通风格栅畅通)。
D:检查是否符合图解
检查断路器是否符合安装图:
-
断路器前面的馈线标识
-
额定值和分断能力(在铭牌标签上指示)
-
脱扣单元的标识(类型、额定值)
-
带有的附加功能(旋转手柄、控制或指示辅助、锁定、铅封)
-
保护设置(过载、短路、接地漏电):目检脱扣单元上的调节旋钮位置
E:检查机械设备
查看断路器的一般状态。检查以下项目:
-
端子屏罩和相间隔板
-
脱扣单元
-
外壳
检查设备完整性:断路器如果出现外壳损坏或标志烧坏,必须立即停止其工作并加以更换。
检查以下设备的安装和机械强度:
-
开关柜内的断路器。
-
断路器的辅助设备和附件:
-
旋转手柄或电动机构
-
安装附件(如端子屏罩)
-
-
锁、挂锁、挂锁支撑片
F:检查连接
根据说明书的说明,检查电源连接件和辅助回路连接件的紧固扭矩。
G:检查机械操作
检查断路器的机械操作:
-
分闸、合闸和复位
-
用脱扣按钮进行脱扣
-
通过 MN/MX 控制附件脱扣
H:检查设备上的辅助触点
检查以下器件是否正确工作:
-
OF 和 SD 指示触点
-
Sdx 模块
-
无线指示辅助装置
I:检查接地漏电保护(仅用于接地漏电断路器)
操作正面的测试按钮 T,确认接地漏电保护功能正常。这个测试检查的是整套测量系统以及接地漏电故障时的脱扣。
J:检查无线设备与网关或配电盘服务器的配对
检查与网关或配电盘服务器的无线通讯是否正常:
-
对于 PowerTag Energy F160,每次发送数据时(缺省情况下,每 5 秒发送一次),LED 都会绿灯闪烁
-
对于无线指示辅助装置,每次发送数据时(每 8 小时发送一次或状态更改时发送),LED 都会绿灯闪烁。
K:清洗设备
为了减少积尘对断路器机械操作的影响,应在维护时清洗断路器:
-
非金属部件:总是使用干布。不要使用清洁剂产品。
-
金属部件:最好使用干布。如果使用清洁产品,不得将清洁产品施用或溅到非金属部件上。
危险

警告