DOCA0096ZH-03

SDx 模块

简介

可以在接地漏电断路器上 (ELCB) 选配一个或两个 SDx 模块。

SDx 模块具有两个输出,用于分别提供报警和故障。

SDx 模块通过光学链路从脱扣单元接收数据。

描述

A 电源

B 输出 2 (1NO+1NC)

C 输出 1 (1NO+1NC)

D 锁钮

E SDx模块状态

  • 关闭:SDx 模块未通电

  • 绿色:SDx 模块已通电

F 输出 1 设置旋钮

G 输出 1 状态 LED

  • 熄灭:输出已禁用

  • 红色:输出已激活

H 输出 2 设置旋钮

I 输出 2 状态 LED

  • 熄灭:输出已禁用

  • 红色:输出已激活

J 附件盖铅封

K 固定到 ELCB 的夹子

SDx 模块特性

电源:24–240 Vac/Vdc

功率:

  • 最大 2,000 VA

  • 最大 240 W

输出特性:

  • 电压:24-250 Vac/Vdc

  • 电流:2 mA–5 A(最大值)

输出设置

SDx 模块的每个输出分配的功能通过设置旋钮来设置。每个输出可以分配有以下其中一种指示:

  • 过载脱扣指示 (SDT):断路器已由于过载故障而脱扣。

  • 过载报警 (SDT105%):电流高于设置电流 (Ir) 的 105%。

  • 接地漏电报警 (SDV80%):漏电电流高于接地漏电脱扣阈值 (IΔn) 的 80%。

  • 接地漏电脱扣指示 (SDV):断路器已由于接地漏电电流而脱扣。

T

SDT 过热故障指示

T105%

SDT 过热报警:105% Ir

V80%

SDV 接地漏电报警:80% IΔn

V

SDV 接地漏电故障指示

SDTSDT105% 操作模式

SDT 输出的操作模式:

  • 断路器由于过载故障而脱扣时,输出激活。

  • 断路器复位、合闸和通电时,输出复位。

SDT105% 输出的操作模式:

  • 电流高于 105% x Ir 时,输出激活。

  • 在以下其中一种情况下,输出复位:

    • 电流低于 105% x Ir。

    • 脱扣后,断路器复位、合闸和通电。

I

储能电流

SDT105%

过热报警

SDT

过热故障指示

Q

断路器

SDVSDV80% 操作模式

SDV 输出的操作模式:

  • 断路器由于接地漏电故障而脱扣时,输出激活。

  • 断路器复位、合闸和通电时,输出复位。

SDV80% 输出的操作模式:

  • 在超过 5 秒的时间内接地漏电电流持续高于 80% x IΔn 时,输出激活。

  • 在以下其中一种情况下,输出复位:

    • 电流低于 80% x IΔn。

    • 脱扣后,断路器复位、合闸和通电。

IΔn

接地漏电电流

SDV80%

接地漏电报警

SDV

接地漏电故障指示

Q

断路器

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?