DOCA0096ZH-03

PowerTag Energy F160

简介

PowerTag Energy F160 适用于 3P 和 3P+N 电网的塑壳断路器和隔离开关(ComPact NSXmComPact INS)。

PowerTag Energy F160 藉由用于电流测量的导线,安装在断路器上方或下方。。

注: 建议将 PowerTag Energy F160 安装在断路器下方,以便能够使用失压报警功能。有关详细信息,请参阅 CA908058E PowerTag Energy 选择指南

得益于 Flex 设计,PowerTag Energy F160 能够直接安装在电源线上。必须使用所推荐的带控制线端子的 EverLink 连接器(LV426970 用于 3P,LV426971 用于 4P)对电压源进行接线。

必须将 PowerTag Energy F160 与集中器或网关关联。

有关安装的详细信息,请参阅 Schneider Electric 网站上的说明书:MFR85580 PowerTag F160 3P/3P+N - 说明书

描述

A 状态 LED

B RF-Id 标识符

C 设备信息的对应二维码

D 电缆扎带固定支点

E 标签,其离型粘贴部分标示有二维码和 RF-Id 标识符

F 用于电流测量的导线

G 可插拔式接口,用于接入电压源

状态 LED

通过 LED 指示灯来确认 PowerTag Energy F160 的工作在调试或维护期间是正常的。
状态 LED 描述 操作
PowerTag Energy F160 已关闭。 根据操作类型,不需要执行操作,或者需要检查电源。
PowerTag Energy F160 正在搜索集中器或网关。 等待集中器或网关被识别。
PowerTag Energy F160 处于识别模式。 等待 PowerTag Energy F160 联网。
PowerTag Energy F160 已联网。与集中器或网关正常通讯。
偶尔丢失通讯。 检查与集中器或网关的通讯设置。
与集中器或网关的通讯丢失。 检查与集中器或网关的通讯设置。
检测到内部错误。 更换 PowerTag Energy F160

可用的数据

如要获取可用数据列表,请参阅相关的网关或 Panel Server 用户指南。可用的数据取决于网关。

调试

使用 EcoStruxure Power Commission 软件或网关或配电盘服务器的嵌入式网页(如有),来调试 PowerTag Energy F160

注: 调试 PowerTag Energy F160 前,请检查网关的固件。建议升级到可用的最新版本。

对于自动配对,必须为 PowerTag Energy F160 通电,且状态 LED 必须为橙色灯快闪。

如果 LED 呈红灯快闪(通讯状态丢失),请关闭电源然后再打开,以复位 PowerTag Energy F160。如果 PowerTag Energy F160 未在两分钟内完成配对,则它会返回到通讯丢失状态。

如果 LED 呈绿灯闪烁,则 PowerTag Energy F160 已与网关配对。与新网关配对前,请取消其配对。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?