DOCA0091ZH-08

BSCM 模块标识

产品标识

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0226

551

R

INT16U

15149

A/E

产品标识 = 15149 代表 BSCM module

BSCM Module 标识符

BSCM 模块序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。

  • PP = 工厂代码

  • YY = 制造年份 (05–99)

  • WW = 在哪周制造 (01–53)

  • D = 在星期几制造 (1–7)

  • nnnn = 序列号 (0001–9999)

需要一个 6 寄存器的读取功能来读取 BSCM 模块序列号。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x0227

552

R

OCTET STRING

A/E

‘PP’

0x0228

553

R

OCTET STRING

05–99

A/E

‘YY’

0x0229

554

R

OCTET STRING

01–53

A/E

‘WW’

x022A0

555

R

OCTET STRING

1–7

A/E

‘Dn’

0x022B

556

R

OCTET STRING

00–99

A/E

‘nn’

0x022C

557

R

OCTET STRING

01–99

A/E

‘n ’ (序列号结尾为NULL字符)