DOCA0091ZH-08

保护参数

长延时保护参数

如果要读取长延时保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。

通过长延时保护命令(命令代码 = 45192)来设置长延时保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x2231

8754

R

INT16U

1–2

A/E

状态:1 = 打开,2 = 禁用

0x2232

8755

保留

0x2233

8756

R-WC

1

A

INT16U

A/E

Ir 设定值。Ir范围取决于额定电流In。

0x2234

8757

保留

0x2235

8758

R-WC

1

ms

INT16U

500–

16000

A/E

tr延时(配电应用)

tr = 500、1000、2000、4000、8000、16000 毫秒

0x2236

8759

R-WC

1

s

INT16U

5–30

E

电机类别(仅限于电机应用)

可能的值 = 5、10、20、30 秒

0x2237

8760

保留

0x2238

8761

R-WC

1

INT16U

1–2

E

冷却风扇(仅限于电机应用)

1 = 自动,2 = 电机

0x2239–0x223A

8762-8763

保留

短延时保护参数

如果要读取短延时保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。

通过短延时保护命令(命令代码 = 45193)来设置短延时保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x223B

8764

R

INT16U

1–2

A/E

状态:1 = 打开,2 = 禁用

0x223C

8765

R-WC

INT16U

0–1

A/E

保护类型:0 = I2t 打开,1 = I2t 关闭。

对于电机应用,tsd = 30 毫秒,I2t 处于关闭状态(固定值)。

0x223D

8766

R-WC

10

INT16U

(1)

A/E

lsd 系数,可以以 5 为步长调整

0x223E

8767

R

1

A

INT16U

A/E

Isd 吸合值= (Ir) x (Isd 系数) / 10

0x223F

8768

R-WC

1

ms

INT16U

0-400

A/E

tsd 时间延时

tsd = 0、30、100、200、300、400 毫秒

如果 tsd = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。

0x2240–

0x2244

8769–

8773

保留

(1)对于配电应用,其范围是 15–100。对于电机应用,其范围是 50-130。

瞬时保护参数

如果要读取瞬时保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。

通过瞬时保护命令(命令代码 = 45194)来设置瞬时保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x2245

8774

R

INT16U

1–2

A/E

状态:1 = 打开,2 = 禁用

0x2246

8775

保留

0x2247

8776

R-WC

10

INT16U

(1)

A/E

li 系数,可以以 5 为步长调整

0x2248

8777

R

1

A

INT16U

A/E

Ii 吸合值 = (In) x (Ii 系数) / 10

0x2249–0x224E

8778– 8783

保留

(1)li 系数的范围取决于断路器的大小:

  • 对于 100-160 A,范围为 15-150。

  • 对于 250-400 A,范围为 15-120。

  • 对于 630 A,范围为 15-110。

接地故障保护参数

如果要读取接地故障保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。

通过接地故障保护命令(命令代码 = 45195)来设置接地故障保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x224F

8784

R

INT16U

0–2

A/E

状态:0 = 关闭,1 = 打开,2 = 禁用

0x2250

8785

R-WC

INT16U

0–1

A/E

保护类型:0 = I2t 打开,1 = I2t 关闭

对于电机应用,tg = 0 ms,I2t 处于关闭状态(固定值)。

0x2251

8786

R-WC

100

INT16U

A/E

lg 系数,可以以 5 为步长调整

0x2252

8787

R

1

A

INT16U

A/E

Ig 吸合值 = (In) x (Ig 系数) / 100

如果将接地故障保护设置为 Off,则 Ig 吸合值 = In。

0x2253

8788

R-WC

1

ms

INT16U

0-400

A/E

tg 延时

tg = 0、100、200、300、400 毫秒。

如果 tg = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。

0x2254–

0x2258

8789–

8793

保留

接地漏电保护参数

如果要读取接地漏电保护参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。

通过接地漏电保护命令(命令代码 = 45196)来设置接地漏电保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x2259

8794

R

INT16U

0–2

E

状态:0 = 关闭,1 = 打开,2 = 禁用

0x225A

8795

保留

0x225B

8796

R

1

mA

INT16U

E

接地漏电电流 IΔn。IΔn 范围取决于额定电流 In。

0x225C

8797

保留

0x225D

8798

R-WC

1

ms

INT16U

0-1000

E

tΔn 延时

tΔn = 0、60、150、500、1000 毫秒

如果 IΔn = 0.03 mA,那么 tΔn = 0 毫秒。

0x225E–

0x2262

8799–

8803

保留

堵转保护参数

如果要读取堵转保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。

堵转保护仅用于电机应用。通过堵转保护命令(命令代码=45448)来设置堵转保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x22C3

8900

R-WC

INT16U

0–1

E

状态:0 = 关闭,1 = 打开

0x22C4

8901

R-WC

10

INT16U

10–80

E

ljam 系数,可以以 1 为步长调整

0x22C5

8902

R

1

A

INT16U

E

Ijam 吸合值 = (Ir) x (Ijam 系数) / 10

0x22C6

8903

R-WC

1

s

INT16U

1–30

E

tjam 延时

不平衡保护参数

如果要读取不平衡保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。

不平衡保护仅用于电机应用。通过不平衡保护命令(命令代码= 45450)来设置不平衡保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x22C7

8904

R

INT16U

0–2

E

状态:0 = 关闭,1 = 打开,2 = 禁用

0x22C8

8905

R-WC

1

%

INT16U

10–40

E

Iunbal 系数

0x22C9

8906

R-WC

1

s

INT16U

1–10

E

tunbal 延时

0x22CA

8907

保留

欠载保护参数

如果要读取欠载保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。

欠载保护仅用于电机应用。通过欠载保护命令(命令代码=45449)来设置欠载保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x22CB

8908

R-WC

INT16U

0–1

E

状态:0 = 关闭,1 = 打开

0x22CC

8909

R-WC

100

INT16U

30–90

E

Iunderload 系数,可以以 1 为步长调整

0x22CD

8910

R

1

A

INT16U

E

Iunderload 吸合值 = (Ir) x (Iunderload) / 100

22x0CE

8911

R-WC

1

s

INT16U

1–200

E

tunderload 延时

长启动保护参数

如果要读取长启动保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。

长启动保护仅用于电机应用。通过长启动保护命令(命令代码 = 45451)来设置长启动保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

22x0CF

8912

R-WC

INT16U

0–1

E

状态:0 = 关闭,1 = 打开

22x0D0

8913

R-WC

10

INT16U

10–80

E

Ilongstart 系数,可以以 1 为步长调整

22x0D1

8914

R

1

A

INT16U

E

Ilongstart 吸合值 = (Ir) x (Ilongstart 系数) / 10

22x0D2

8915

R-WC

1

s

INT16U

1–200

E

tlongstart 延时

中性线保护参数

只有寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 41 系统类型 时,才能使用中性线保护。

如果要读取中性线保护参数,需要使用 4 个寄存器的读取请求。

通过中性线保护命令(命令代码=45197)来设置中性线保护寄存器的内容。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

22x0D3

8916

R

INT16U

0–2

A/E

状态:0 = 关闭,1 = 打开,2 = 禁用 (1)

22x0D4

8917

R-WC

INT16U

0-3

A/E

中性线系数吸合值

0 = 关

1 = 0.5

2 = 1.0

3 = OSN

22x0D5

8918

R

1

A

INT16U

0-32766

A/E

Ir 吸合值

22x0D6

8919

R

1

A

INT16U

0-32766

A/E

Isd 吸合值

(1) 对于 40 A IEC 和 60 A UL 断路器,用户不能将中性线系数吸合值设置为 0.5。

热记忆抑制参数

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x22E1

8930

R

INT16U

1–2

A/E

状态:1 = 打开,2 = 禁用