维护指示器
使用时间计数器
使用时间计数器报告断路器的使用时间。使用时间每小时写入到 EEPROM 一次。如果使用时间计数器达到最大值4 294 967 295,并且又出现了一次使用时间,那么计数器会被复位为0。
要读取使用时间计数器,需要使用一个 2 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749A–0x749B |
29851–29852 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
使用时间计数器 |
磨损率计数器
磨损率计数器报告断路器触点使用的百分比。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749C |
29853 |
R |
1 |
% |
INT16U |
0-32766 |
A/E |
触点磨损率 0% = 断路器触点是新的。 > 100% = 必须要更换断路器触点。 |
启动计数器
启动计数器报告冷启动(通电)的次数与热启动(MicroLogic 脱扣单元软件复位)的次数。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749D |
29854 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-32766 |
A/E |
启动计数器 |
EEPROM 写操作计数器
EEPROM 写操作计数器报告在 EEPROM 中存储的电量测量数。电量测量值每小时写入到 EEPROM 一次。如果 EEPROM 写操作计数器达到最大值 4 294 967 295,并且又出现了—次 EEPROM 写操作,那么 EEPROM 写操作计数器会被复位为0。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x749E– 0x749F |
29855– 29856 |
R |
1 |
– |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
EEPROM 写操作计数器 |
载入信息计数器
载入信息计数器报告 MicroLogic 脱扣单元中每段电流对应的小时数。如果载入信息计数器达到最大值 4 294 967 295,并且又出现了一次载入信息,那么载入信息计数器会被复位为 0。
要读取载入信息计数器,需要使用一个 8 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74B7– 0x74B8 |
29880– 29881 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时电流为额定范围的 0‑49% |
|
0x74B9– 0x74BA |
29882– 29883 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时电流为额定范围的 50‑79% |
|
0x74BB– 0x74BC |
29884– 29885 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时电流为额定范围的 80‑89% |
|
0x74BD– 0x74BE |
29886– 29887 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时电流为额定范围的 90‑100% |
温度信息计数器
温度信息计数器报告 MicroLogic 脱扣单元中每段温度对应的小时数。如果温度信息计数器达到最大值4 294 967 295 ,并且又出现了一次温度信息,那么温度信息计数器会被复位为0。
要读取温度信息计数器,需要使用一个 12 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74C1– 0x74C2 |
29890– 29891 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时温度 < -30 °C (-22 °F) |
|
0x74C3– 0x74C4 |
29892– 29893 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时温度在 -30–+59 °C 范围内 (22–138.2 °F) |
|
0x74C5– 0x74C6 |
29894– 29895 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时温度在 +60–+74 °C 范围内 (140-165.2 °F) |
|
0x74C7– 0x74C8 |
29896– 29897 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时温度在 +75–+89 °C 范围内 (167-192.2 °F) |
|
0x74C9– 0x74CA |
29898– 29899 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时温度在 +90–+99 °C 范围内 (194-210.2 °F) |
|
0x74CB– 0x74CC |
29900– 29901 |
R |
1 |
小时 |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
小时温度 > +100 °C (212 °F) |
保护脱扣计数器
保护脱扣计数器报告每种保护类型的保护脱扣次数:长延时、短延时、瞬时、接地故障、接地漏电、堵转、不平衡、长启动和欠载保护。
如果保护脱扣计数器达到最大值 10000,那么就不会再累加了。
要读取保护脱扣计数器,需要使用 9 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
74x0D5 |
29910 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
长延时保护脱扣数 |
|
74x0D6 |
29911 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
短延时保护脱扣数 |
|
74x0D7 |
29912 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
瞬时保护脱扣数 (包括综合瞬时保护、接地漏电瞬时保护与反射保护) |
|
74x0D8 |
29913 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
接地故障保护脱扣数 |
|
74x0D9 |
29914 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
E |
接地漏电保护脱扣数 |
|
0x74DA |
29915 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
堵转保护脱扣数 |
|
0x74DB |
29916 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
不平衡保护脱扣数 |
|
0x74DC |
29917 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
长启动保护脱扣数 |
|
0x74DD |
29918 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
欠载保护脱扣数 |
报警计数器
报警计数器报告发生的报警数。配置报警时,相关计数器设定为 0。当报警计数器达到最大值 10000 时,便会停止累加。
要读取报警计数器,需要使用一个 13 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x74F3 |
29940 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 201 的计数器 |
|
0x74F4 |
29941 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 202 的计数器 |
|
0x74F5 |
29942 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 203 的计数器 |
|
0x74F6 |
29943 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 204 的计数器 |
|
0x74F7 |
29944 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 205 的计数器 |
|
0x74F8 |
29945 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 206 的计数器 |
|
0x74F9 |
29946 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 207 的计数器 |
|
0x74FA |
29947 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 208 的计数器 |
|
0x74FB |
29948 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 209 的计数器 |
|
0x74FC |
29949 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
用户定义的报警 210 的计数器 |
|
0x74FD |
29950 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
预警 lr 的计数器 |
|
0x74FE |
29951 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
预警 lg 的计数器 |
|
0x74FF |
29952 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
预警IΔn的计数器 |
维护操作计数器
维护操作计数器报告一些维护操作的次数。如果维护操作计数器达到最大值 10000,那么就会停止累加。
要读取维护操作计数器,需要使用一个 7 个寄存器的读取请求。
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x751B |
29980 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
MicroLogic 脱扣单元锁片激活计数器 |
|
0x751C |
29981 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
UTA 维护模块连接计数器 |
|
0x751D |
29982 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
接地故障测试操作计数器(仅使用 MicroLogic 键盘) |
|
0x751E |
29983 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
E |
接地漏电测试操作计数器 |
|
0x751F |
29984 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
ZSI(区域可选联锁)检测操作计数器 |
|
0x7520 |
29985 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
数字注入测试操作计数器 |
|
0x7521 |
29986 |
R |
1 |
– |
INT16U |
0-10000 |
A/E |
复位固件命令计数器 |