DOCA0091ZH-08

IO Module 命令列表

命令列表

有以下两类命令:

  • 普通命令,与所选应用独立工作。

  • 应用命令,专用于某个应用。只有在相关应用进行配置后命令才有效。

下表列出了可用的 IO 模块命令、它们的相应命令代码以及用户配置文件:按照相应的命令执行程序。 执行命令

应用程序

命令

命令代码

用户配置文件

一般

更改输出状态

1672

管理员或操作员

一般

重置 IO 模块报警

41099

管理员或操作员

一般

启用/禁用简单命令

41100

管理员或操作员

一般

确认锁存输出

41102

管理员或操作员

一般

重置模拟输入最小值/最大值

42890

管理员或操作员

抽架和抽屉管理

预设抽架/抽屉计数器

41352

管理员或操作员

抽架和抽屉管理

预设抽架/抽屉润滑定时器

41353

管理员或操作员

光源控制

光源控制

42120

管理员或操作员

负载控制

负载控制

42376

管理员或操作员

脉冲计数器管理

预设输入脉冲计数器

42888

管理员或操作员

冷却系统

预置配电盘温度阈值计数器

42889

管理员或操作员

IO 模块错误代码

IO 模块生成的错误代码是普通错误代码 命令结果