MicroLogic 脱扣单元保护命令
长延时保护
用户可以从寄存器 8754 到 8763 读取长延时保护参数 长延时保护参数。
如果要设置长延时保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45192 |
A/E |
命令代码 = 45192 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
18 |
A/E |
参数的数量(字节)= 18 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTETSTRING |
– |
A/E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
1 |
A |
INT16U |
– |
A/E |
Ir 设定值。Ir 范围取决于额定电流 In,以及 MicroLogic 脱扣单元旋转开关 1 (Ir) 的位置。 |
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
500– 16000 |
A/E |
tr延时(仅限于配电应用) tr = 500、1000、2000、4000、8000、16000 毫秒 |
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
5–30 |
A/E |
电机类别(仅限于电机应用) 可能的值 = 5、10、20、30 秒 |
0x1F48 |
8009 |
– |
– |
INT16U |
1–2 |
A/E |
冷却风扇(仅限于电机应用) 1 = 自动,2 = 电机 |
短延时保护
用户可以从寄存器 8764 到 8773 读取短延时保护参数 短延时保护参数。
如果要设置短延时保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45193 |
A/E |
命令代码 = 45193 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
A/E |
参数的数量(字节)= 16 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTETSTRING |
– |
A/E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
lsd系数,可以以5为步长调整 Isd 吸合值 = (Ir) x (Isd 系数) / 10 |
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E |
tsd 时间延时 tsd = 0、100、200、300、400 毫秒 如果 tsd = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。 |
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
保护类型:0 = I2t 打开,1 = I2t 关闭 对于电机应用,tsd = 0 毫秒,I2t 处于关闭状态(固定值)。 |
(1)对于配电应用,其范围是 15–100。对于电机应用,其范围是 50-130。 |
瞬时保护
用户可以从寄存器 8774 到 8783 读取瞬时保护参数 瞬时保护参数。
如果要设置瞬时保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45194 |
A/E |
命令代码 = 45194 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
参数的数量(字节)= 12 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
10 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
li系数,可以以5为步长调整 Ii 吸合值 = (In) x (Ii 系数) / 10 |
(1)li 系数的范围取决于断路器的大小:
|
接地故障保护
用户可以从寄存器 8784 到 8793 读取接地故障保护参数 接地故障保护参数。
如果要设置接地故障保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45195 |
A/E |
命令代码 = 45195 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
A/E |
参数的数量(字节)= 16 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
100 |
– |
INT16U |
(1) |
A/E |
lg 系数,可以以 5 为步长调整.此值由 MicroLogic 脱扣单元旋转开关 2 (Ig) 的位置定义。 Ig 吸合值 = (In) x (Ig 系数) / 100 |
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-400 |
A/E |
tg 延时 tg = 0、100、200、300、400 毫秒 如果 tg = 0 毫秒,那么 I2t 必须处于关闭状态。 |
0x1F47 |
8008 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
A/E |
保护类型:0 = I2t 打开,1 = I2t 关闭 对于电机应用,tg = 0 ms,I2t 处于关闭状态(固定值)。 |
(1) Ig 系数取决于互感器额定值 In 与 MicroLogic 脱扣单元旋转开关(如存在)。 例如,0(保护功能关闭)或 0.40 In 至(以 0.05 为步长)的 In。当 MicroLogic 旋转开关位置 Ig 关闭时不能使用命令接口设置 Ig 系数。 |
接地漏电保护
用户可以从寄存器 8794 到 8803 读取接地漏电保护参数 接地漏电保护参数。
如果要设置接地漏电保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45196 |
E |
命令代码 = 45196 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E |
参数的数量(字节)= 14 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
1 |
mA |
INT16U |
0–FFFF |
E |
保留 |
0x1F46 |
8007 |
1 |
ms |
INT16U |
0-1000 |
E |
tΔn 延时 tΔn = 0、60、150、500、1000 毫秒 如果 IΔn = 0.03 mA,那么 tΔn = 0 毫秒 |
中性线保护
只有寄存器 3314 中的系统类型为 30 或 41 系统类型 时,才能使用中性线保护。
用户可以从寄存器 8916 到 8919 读取中性线保护参数 中性线保护参数。
如果要设置中性线保护寄存器,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45197 |
A/E |
命令代码 = 45197 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
12 |
A/E |
参数的数量(字节)= 12 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
A/E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
A/E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
A/E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0-3 |
A/E |
中性线系数吸合值 0 = 关 1 = 0.5 2 = 1.0 3 = OSN |
堵转保护
堵转保护仅用于电机应用。
用户可以从寄存器 8900 到 8903 读取堵转保护参数 堵转保护参数。
如果要设置堵转保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45448 |
E |
命令代码 = 45448 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
参数的数量(字节)= 16 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
激活:0 = 关闭,1 = 打开 |
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10–80 |
E |
ljam系数,可以以1为步长调整 Ijam 吸合值 = (Ir) x (Ijam 系数) / 10 |
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–30 |
E |
tjam 延时 |
欠载保护
欠载保护仅用于电机应用。
用户可以从寄存器 8908 到 8911 读取欠载保护参数 欠载保护参数。
如果要设置欠载保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45449 |
E |
命令代码 = 45449 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
参数的数量(字节)= 16 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
激活:0 = 关闭,1 = 打开 |
0x1F46 |
8007 |
100 |
– |
INT16U |
30–90 |
E |
Iunderload系数,可以以1为步长调整 Iunderload 吸合值 = (Ir) x (Iunderload) / 100 |
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
E |
tunderload 延时 |
不平衡保护
不平衡保护仅用于电机应用。
用户可以从寄存器 8904 到 8907 读取不平衡保护参数 不平衡保护参数。
如果要设置不平衝保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45450 |
E |
命令代码 = 45450 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
14 |
E |
参数的数量(字节)= 14 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
1 |
% |
INT16U |
10–40 |
E |
Iunbal 系数 |
0x1F46 |
8007 |
1 |
s |
INT16U |
1–10 |
E |
tunbal 延时 |
长启动保护
长启动保护仅用于电机应用。
用户可以从寄存器 8912 到 8915 读取欠载保护参数 长启动保护参数。
如果要设置长启动保护参数,用户必须按照如下方式设置命令寄存器:
地址 |
寄存器 |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1F3F |
8000 |
– |
– |
INT16U |
45451 |
E |
命令代码 = 45451 |
0x1F40 |
8001 |
– |
– |
INT16U |
16 |
E |
参数的数量(字节)= 16 |
0x1F41 |
8002 |
– |
– |
INT16U |
5121 |
E |
目的地 = 5121 (0x1401) |
0x1F42 |
8003 |
– |
– |
INT16U |
1 |
E |
命令的安全类型 |
0x1F43– 0x1F44 |
8004– 8005 |
– |
– |
OCTET STRING |
– |
E |
命令的密码:管理员级用户配置文件密码 |
0x1F45 |
8006 |
– |
– |
INT16U |
0–1 |
E |
激活:0 = 关闭,1 = 打开 |
0x1F46 |
8007 |
10 |
– |
INT16U |
10–80 |
E |
Ilongstart系数,可以以1为步长调整 Ilongstart 吸合值 = (Ir) x (Ilongstart 系数) / 10 |
0x1F47 |
8008 |
1 |
s |
INT16U |
1–200 |
E |
tlongstart 延时 |