BSCM 模块命令和错误代码列表
命令列表
下表列出了可用的 BSCM 模块命令、它们的相应命令代码以及用户配置文件:按照相应的命令执行程序 执行命令。
|
命令 |
命令代码 |
用户配置文件 |
|---|---|---|
|
分闸断路器 分闸断路器 |
904 |
管理员或操作员 |
|
合闸断路器 闭合断路器 |
905 |
管理员或操作员 |
|
复位断路器 复位断路器 |
906 |
管理员或操作员 |
|
启用/禁用合闸命令 启用/禁用断路器合闸命令 |
910 |
管理员或操作员 |
|
启用/禁用自动复位 启用/禁用自动复位 |
42636 |
管理员 |
|
即使在 SDE 情况下也启用/禁用复位 即使在 SDE 情况下也启用/禁用复位 |
42637 |
管理员 |
|
预置计数器 预置计数器 |
42638 |
管理员 |
|
设置阈值 设置阈值 |
42639 |
管理员 |
错误代码
除了普通错误代码 命令结果,BSCM 模块命令还会产生以下错误代码,并在寄存器中 8021 返回:
|
错误代码 |
说明 |
|---|---|
|
4363 (0x110B) |
BSCM 模块顺序错误。 |
|
4503 (0x1197) |
断路器脱扣。必须在执行命令之前将它复位。 |
|
4504 (0x1198) |
断路器已经闭合。 |
|
4505 (0x1199) |
断路器已经打开。 |
|
4506 (0x119A) |
断路器已经复位。 |
|
4507 (0x119B) |
执行器处于人工模式。不允许使用远程命令。 |
|
4508 (0x119C) |
执行器不存在。 |
|
4510 (0x119E) |
前面的命令仍然在执行。 |
|
4511 (0x119F) |
在设置SDE的情况下禁止复位命令。 |
|
4512 (0x11A0) |
开启禁用关闭命令。 |
如果有任何其它正错误代码,都表示出现一个内部错误。