维护指示器
概述
BSCM 模块具有帮助管理 ComPact NSX 断路器的 7 计数器。
BSCM 模块计数器有如下属性:
-
所有计数器都存储在稳定的存储器中,以防止在断电的时候丟失数据。
-
累积 OF 计数器是只读的。它在达到最大值4 294 967 295以后就会停止累加。
-
用户可预先将所有计数器(除累积 OF 计数器之外)设置为 0 至 65535 之间的任意值。当计数器达到最大值 65535 时,会停止累加。
-
OF 计数器以及闭合断路器命令计数器有一个阈值。
用户可将阈值设置为 0 至 65534 之间的任意值。出厂设置为 5000。当计数器达到阈值时,会生成报警。
BSCM 模块计数器
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x023A– 0x023B |
571– 572 |
R |
1 |
– |
INT32U |
0–4 294 967 295 |
A/E |
累积 OF 计数器(不可复位,打开到闭合计数器) |
|
0x023C |
573 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
OF 计数器(可复位,打开到闭合计数器) |
|
0x023D |
574 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
SD 计数器(闭合到 SD 位置) |
|
0x023E |
575 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
SDE 计数器(闭合到 SDE 位置) |
|
0x023F |
576 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
分闸断路器命令计数器 |
|
0x0240 |
577 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
闭合断路器命令计数器 |
|
0x0241 |
578 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
复位断路器命令计数器 |
|
0x0242–0x0243 |
579–580 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
保留 |
|
0x0244 |
581 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
OF 计数器阈值 出厂设置为 5000。 |
|
0x0245 |
582 |
R-WC |
1 |
– |
INT16U |
0-65535 |
A/E |
闭合断路器命令计数器阈值 出厂设置为 5000。 |