模拟输入
模拟输入寄存器映射
下表描述了 IO 的模拟输入及相应的寄存器和地址。
IO 模块 |
模拟输入地址 |
模拟输入寄存器 |
---|---|---|
IO 1 |
0x35FF–0x3668 |
13824–13929 |
IO 2 |
0x41B7–0x4220 |
16824–16929 |
IO 1 的模拟输入寄存器
IO 2 模拟输入寄存器的顺序和描述与 IO 1 的相同。
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x35FF–0x3600 |
13824–13825 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
0x3601–0x3602 |
13826–13827 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
模拟输入传感器 Pt100 温度值(每 1 秒更新一次) |
0x3603 |
13828 |
R |
– |
INT16U |
0–1 |
模拟输入的数据质量
|
0x3604 |
13829 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
0x3605–0x3608 |
13830–13833 |
R |
– |
DATETIME |
– |
模拟数据值上次 +/- 1 °C 更改的时间戳 |
0x3609–0x360C |
13834–13837 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
0x360D–0x360E |
13838–13839 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
模拟输入 Pt100 最大值 |
0x360F–0x3610 |
13840–13841 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
模拟输入 Pt100 最小值 |
0x3611–0x3614 |
13842–13845 |
R |
– |
DATETIME |
– |
所记录的模拟输入值的最小值的时间戳 |
0x3615–0x3618 |
13846–13849 |
R |
– |
DATETIME |
– |
所记录的模拟输入值的最大值的时间戳 |
0x3619–0x361C |
13850–13853 |
R |
– |
DATETIME |
– |
所记录的模拟输入值最小/最大值的最后一次重置的时间戳 |
0x361D–0x361E |
13854–13855 |
R |
– |
INT32U |
0–65534 |
配电盘温度阀值 1 计数器 此计数器在每次超过阈值 1 时递增。 |
0x361F–0x3620 |
13856–13857 |
R |
– |
INT32U |
0–65534 |
配电盘温度阀值 2 计数器 此计数器在每次超过阈值 2 时递增。 |
0x3621–0x3622 |
13858–13859 |
R |
– |
INT32U |
0–65534 |
配电盘温度阀值 3 计数器 此计数器在每次超过阈值 3 时递增。 |
0x3623–0x363A |
13860–13883 |
R |
– |
OCTET STRING |
– |
模拟输入标识利用 45 个 ASCII 字符进行编码 (1) |
0x363B |
13884 |
R |
– |
INT16U |
0–2 |
模拟输入类型 (1)
|
0x363C |
13885 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
0x363D–0x363E |
13886–13887 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
配电盘温度阈值 1 上升值 (Pt100) (1) 出厂设置 = 50 °C |
0x363F–0x3640 |
13888–13889 |
R |
秒 |
FLOAT32 |
1–3600 |
配电盘温度阈值 1 上升延时 (Pt100) (1) 出厂设置 = 10 秒 |
0x3641–0x3642 |
13890–13891 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
配电盘温度阈值 1 返回值 (Pt100) (1) 出厂设置 = 45 °C |
0x3643–0x3644 |
13892–13893 |
R |
秒 |
FLOAT32 |
1–3600 |
配电盘温度阈值 1 返回延时 (Pt100) (1) 出厂设置 = 10 秒 |
0x3645–0x3646 |
13894–13895 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
配电盘温度阈值 2 上升值 (Pt100) (1) 出厂设置 = 60 °C |
0x3647–0x3648 |
13896–13897 |
R |
秒 |
FLOAT32 |
1–3600 |
配电盘温度阈值 2 上升延时 (Pt100) (1) 出厂设置 = 10 秒 |
0x3649–0x364A |
13898–13899 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
配电盘温度阈值 2 返回值 (Pt100) (1) 出厂设置 = 55 °C |
0x364B–0x364C |
13900–13901 |
R |
秒 |
FLOAT32 |
1–3600 |
配电盘温度阈值 2 返回延时 (Pt100) (1) 出厂设置 = 10 秒 |
0x364D–0x364E |
13902–13903 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
配电盘温度阈值 3 上升值 (Pt100) (1) 出厂设置 = 70 °C |
0x364F–0x3650 |
13904–13905 |
R |
秒 |
FLOAT32 |
1–3600 |
配电盘温度阈值 3 上升延时 (Pt100) (1) 出厂设置 = 10 秒 |
0x3651–0x3652 |
13906–13907 |
R |
°C |
FLOAT32 |
-50–250 |
配电盘温度阈值 3 返回值 (Pt100) (1) 出厂设置 = 65 °C |
0x3653–0x3654 |
13908–13909 |
R |
秒 |
FLOAT32 |
1–3600 |
配电盘温度阈值 3 返回延时 (Pt100) (1) 出厂设置 = 10 秒 |
0x3655–0x3656 |
13910–13911 |
R |
Ω |
FLOAT32 |
200–650 |
电机温度传感器故障阈值 |
0x3657–0x3668 |
13912–13929 |
– |
– |
– |
– |
保留 |
(1) 使用 EcoStruxure Power Commission 软件设置的值。 |