断路器状态
断路器状态
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
位 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0232 |
563 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
断路器状态寄存器 |
|
0 |
OF 输入状态 0 = 断路器打开。 1 = 断路器闭合。 |
||||||||
|
1 |
SD输入状态 0 = 断路器未脱扣。 1 = 由于电气故障或分励脱扣或脱扣测试导致断路器脱扣。 |
||||||||
|
2 |
SDE 输入状态 0 = 在出现电气故障时断路器未脱扣。 1 = 由于电气故障(包括接地故障测试和接地漏电测试)导致的断路器脱扣。 |
||||||||
|
– |
3-15 |
保留(强制为0) |
通讯 电动机构 状态
|
地址 |
寄存器 |
RW |
X |
单位 |
类型 |
范围 |
A/E |
位 |
说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0x0233 |
564 |
R |
– |
– |
INT16U |
– |
A/E |
– |
通讯 电动机构 状态寄存器 |
|
0 |
电动机构 0 = 不可用 1 = 可用 |
||||||||
|
1 |
人工/自动模式 0 = 人工 1 = 自动 |
||||||||
|
2 |
上一个命令 0 = 上—个命令成功 1 = 上—个命令失败 |
||||||||
|
3 |
允许自动复位 0 = 未启用自动复位。 1 = 启用自动复位。 |
||||||||
|
4 |
即使是SDE,也允许复位 0 =如果在出现电气故障时断路器脱扣,那么不启用复位 1 = 即使出现电气故障时断路器脱扣,也启用复位 |
||||||||
|
5 |
在 FDM121 显示菜单中选择的本地/远程模式 0 = 远程模式(缺省值),通讯 电动机构 仅通过 Modbus 命令控制。 1 = 本地模式,通讯 电动机构 仅通过 FDM121 显示菜单控制。 |
||||||||
|
– |
6-15 |
保留(强制为0) |