Modbus 网络参数
Modbus 挂锁位置
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x2E72 |
11891 |
R |
– |
INT16U |
1-3 |
Modbus 挂锁位置
|
数据的有效期
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x306A |
12395 |
R |
秒 |
INT16U |
5-300(步长为 5 秒) |
数据集中数据的有效性持续时间 |
自动速度检测状态
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x306E |
12399 |
R |
– |
INT16U |
0-1 |
自动速度检测状态
|
IFM 接口 Modbus 地址
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x306F |
12400 |
R |
– |
INT16U |
1-99 |
IFM 接口 Modbus 地址 |
Modbus 奇偶校验
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3070 |
12401 |
R |
– |
INT16U |
1-3 |
Modbus 奇偶校验
|
Modbus 波特率
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3071 |
12402 |
R |
– |
INT16U |
5-8 |
Modbus 波特率
|
停止位数
地址 |
寄存器 |
RW |
单位 |
类型 |
范围 |
描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
0x3072 |
12403 |
R |
– |
INT16U |
0-5 |
停止位数
|