DOCA0091ZH-08

Modbus 寄存器

数据转移公用寄存器表

远程监视 ComPact NSXComPact NSMasterPact NT/NWMasterPact MTZ 断路器所需的主要信息包含于从寄存器 12000 开始的公用寄存器表中。

此包含 114 个寄存器的精表可用单一的 Modbus 请求读取。

它包含以下信息:

  • 断路器状态

  • 脱扣原因

  • 主要测量的实时值:电流、电压、功率、电量、总谐波失真值

数据转移公用寄存器对此寄存器表的内容进行了详细说明。

强烈建议使用这些公用寄存器来优化响应时间,简化数据使用。

表格格式

寄存器表包含如下各栏:

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

A/E

A/E/P/H

X

说明

                   
  • 地址:一个十六进制的 16 位寄存器地址。该地址是 Modbus 帧中使用的数据。

  • 寄存器:一个十进制的 16 位寄存器号(寄存器 = 地址 + 1)。

  • RW:寄存器读写状态

    • R:寄存器可通过 Modbus 功能读取

    • W:寄存器可通过 Modbus 功能写入

    • RW:寄存器可通过 Modbus 功能读写

    • RC:寄存器可通过命令接口读取

    • WC:寄存器可通过命令接口写入

  • 单位:用来表示信息的单位。

  • 类型:编码数据类型(参阅下文介绍的数据类型)。

  • 范围 :这个变量的允许值,通常是格式允许的一个子集。

  • A/EComPact NSXMicroLogic 脱扣装置的类型,其中有可用的寄存器。

    • A 类(电流表):电流测量

    • E 类(电量):电流、电压、功率和电量测量

  • A/E/P/HMasterPact NT/NWComPact NSMicroLogic 脱扣装置的类型,其中有可用的寄存器。

    • A 类(电流表):电流测量

    • E 类(电量):电流、电压、功率和电量测量

    • P 类(功率):电流、电压、功率和电量测量以及高级保护

    • H 类(谐波):电流、电压、功率和电量、电能质量测量以及高级保护

  • X:当购买并在 MicroLogic X 控制单元上安装了 Modbus 断路器数据转移数字模块时,MasterPact MTZ 断路器的 MicroLogic X 控制单元上可用的寄存器。

  • 说明:提供关于寄存器的信息以及相关的限制条件。

数据类型

数据类型

说明

范围

INT16U

16 位无符号整数

0 到 65535

INT16

16 位有符号整数

-32768 至 +32767

INT32U

32 位无符号整数

0 至 4 294 967 295

INT32

32 位有符号整数

-2 147 483 648 至 +2 147 483 647

Big-Endian 格式

INT32 和 INT32U 变量以 big-endian 格式存储:最高有效寄存器首先传输,最低有效寄存器最后传输。

INT32 和 INT32U 变量由 INT16U 变量组成。

这些变量的十进制值计算公式为:

  • INT32:(0-bit31)x231 + bit30x230 + bit29x229 + ...bit1x21 + bit0x20

  • INT32U:bit31x231 + bit30x230 + bit29x229 + ...bit1x21 + bit0x20

示例:

旧有数据集中的无功电能为寄存器 12052 至 12053 中编码的 INT32 变量。

如果寄存器中的值为:

  • 寄存器 12052 = 0xFFF2 = 0x8000 + 0x7FF2 或 32754

  • 寄存器 12053 = 0xA96E 或 43374(作为 INT16U 变量)以及 -10606(作为 INT16 变量)(使用 INT16U 值计算无功电能的值)。

则无功电能等于 (0-1)x231 + 32754x216 + 43374x20 = -874130 kVARh。