DOCA0091ZH-08

IFE 接口标识和状态寄存器

IFE 接口固件版本

IFE 接口固件版本数据从寄存器 11776 开始,最大长度为 8 个寄存器。

固件版本为 ASCII 字符串,采用 XXX.YYY.ZZZ 格式,其中:

  • XXX = 主要版本 (000–127)

  • YYY = 次要版本 (000–255)

  • ZZZ = 版本号 (000–255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2DDF-0x2DEE

11744-11759

R

OCTET STRING

设备系列

0x2DEF-0x2DF6

11760-11767

R

OCTET STRING

产品系列

0x2DF7-0x2DFE

11768-11775

R

OCTET STRING

产品型号

0x2DFF-0x2E04

11776-11781

R

OCTET STRING

固件版本

IFE 接口硬件版本

IFE 接口硬件版本数据从寄存器 11784 开始,最大长度为 8 个寄存器。

硬件版本是使用格式 XXX.YYY.ZZZ 的 ASCII 字符串,其中:

  • XXX = 主要版本 (000127)

  • YYY = 次要版本 (000255)

  • ZZZ = 版本号 (000255)

版本号结尾为 NULL 字符。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E07-0x2E0C

11784-11789

R

OCTET STRING

硬件版本

IMU标识

IMU 的标识可以利用 EcoStruxure Power Commission 软件来设置。如果没有编程,IMU 标识寄存器会返回 0 (0x0000)。

挂锁位置

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E72

11891

R

INT16U

1,3

挂锁位置

  • 1 = 挂锁位于锁定位置

  • 3 = 挂锁位于解锁位置

当前日期和时间

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E73-0x2E76

11892-11895

R-WC

DATETIME

DATETIME 格式的当前日期和时间

0x2E77–

0x2E78

11896–

11897

R

INT32U

0x00-0xFFFFFFFF

从上一次启动计数的秒数

产品标识

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E7C

11901

R

INT16U

17100-17101

产品标识:

  • 17100,用于单个断路器的 IFE 以太网接口(‘LV434001’‘LV434010’

  • 17101,用于 IFE 以太网交换机服务器(‘LV434002’‘LV434011’

数据的有效期

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x306A

12395

R

INT16U

5-300(步长为 5 秒)

数据集中数据的有效性持续时间

读取设备标识

“读取设备标识”功能通过标准化方式来访问准确识别设备所需的信息。其描述包括一组对象(ASCII 字符串)。

www.modbus.org 中全面介绍了“读取设备标识”功能。

IFE 接口标识的编码如下:

Name

类型

描述

供应商名称

OCTET STRING

‘Schneider Electric’(18 个字符)

产品代码

OCTET STRING

  • 'LV434001''LV434010'

  • 'LV434002''LV434011'

固件版本

OCTET STRING

‘XXX.YYY.ZZZ’

供应商 URL

OCTET STRING

‘www.se.com’(26 个字符)

产品名称

OCTET STRING

  • 用于单个断路器的 IFE 以太网接口(LV434001LV434010

    “LV 断路器的以太网接口”

  • 用于 IFE 以太网交换机服务器(LV434002LV434011

    “LV 断路器的以太网接口 + 网关”

系列

OCTET STRING

‘网关和服务器’

范围

OCTET STRING

‘Enerlin’X’

型号

OCTET STRING

IFE 以太网接口’ 或 ‘IFE/网关’

产品 ID

INT16U

IMU 核心的产品 ID

  • 17100 = IFE 无网关

  • 17101 = IFE 有网关

IFE 服务器的 MAC 地址

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E7D–

0x2E7F

11902–

11904

R

INT16U

IFE 接口的 MAC 地址利用 3 个寄存器(6 个字节)以十六进制进行编码。

示例:MAC 地址00:80:F4:02:12:34(或00-80-F4-02-12-34)以十六进制进行编码,如下所示:0080F4021234 (0x00 0x80 0xF4 0x02 0x12 0x34)。

生产日期和时间

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x2E89–

0x2E8C

11914–

11917

R

DATETIME

生产日期和时间

IFE 接口序列号

IFE 接口序列号最多包含 11 个字母数字字符,其格式如下:PPYYWWDnnnn。

  • PP = 工厂代码

  • YY = 制造年份 (0599)

  • WW = 在哪周制造 (0153)

  • D = 在星期几制造 (17)

  • nnnn = 当天的设备生产编号 (00019999)

要读取 IFE 接口序列号,必须使用一个 6 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x02E91

11922

R

OCTET STRING

‘PP’

0x02E92

11923

R

OCTET STRING

‘05’–‘99’

‘YY’

0x02E93

11924

R

OCTET STRING

‘01’–‘53’

‘WW’

0x02E94

11925

R

OCTET STRING

D:‘1’-‘7’

n:‘0’–‘9’

‘Dn’

0x02E95

11926

R

OCTET STRING

‘00’–‘99’

‘nn’

0x02E96

11927

R

OCTET STRING

‘0’–‘9’

‘n’(序列号结尾为NULL字符)

IFE 服务器的 Modbus 参数

这些参数仅对 IFE 交换机服务器有效。

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x306F

12400

R

INT16U

IFE 服务器的 Modbus 地址(始终是 255)

0x3070

12401

R

INT16U

1-3

Modbus 校验位:

  • 1 = 无校验

  • 2 = 偶校验(出厂设置)

  • 3 = 奇校验

0x3071

12402

R

INT16U

5-8

Modbus 波特率:

  • 5 = 4800 波特

  • 6 = 9600 Baud

  • 7 = 19,200 Baud(出厂设置)

  • 8 = 38,400 Baud

0x3072

12403

R

INT16U

1、3、5

停止位数:

  • 1 = 自动(出厂设置)

  • 3 = 1 个停止位

  • 5 = 2 个停止位

时间同步

地址

寄存器

RW

单位

类型

范围

描述

0x3098-0x30B7

12441-12472

R

OCTET STRING

用于时间同步的源用途类型:

  • ‘自动–SNTP’

  • ‘手动–Modbus’

  • ‘手动–ULP’

  • ‘手动–网页’

0x30B8-0x30BB

12473-12476

R

DATETIME

上次时间同步的日期和时间

0x30BC-0x30BD

12477-12478

R

FLOAT32

自上次时间同步后所经过的时间

0x30BE

12479

R

INT16U

0-2

自动时间同步状态:

  • 0 = SNTP 已禁用

  • 1 = SNTP 失败

  • 2 = SNTP 成功

0x30BF

12480

R

INT16

SNTP 失败次数