DOCA0091ZH-08

预警

概述

EcoStruxure Power Commission 软件 启用对以下 3 种预警的配置:

  • 长延时保护预警 (PAL Ir)

  • 接地故障保护预警 (PAL Ig)

  • 接地漏电保护预警 (PAL IΔn)

每个报警都有一个相应的报警代码:

  • PAL Ir = 1013

  • PAL Ig = 1014

  • PAL IΔn = 1015

每个报警有一个优先级,可以用来控制 FDM121 显示器上的报警显示信息:

  • 无优先级=N/A (不受影晌)

  • 低优先级 = 1。FDM121 显示器上无报警显示。

  • 中优先级 = 2。FDM121 显示 LED 持续亮起。

  • 高优先级 = 3。FDM121 显示 LED 闪烁,同时一个弹出页面提醒用户发生报警情况。

请参阅 ComPact NSX MicroLogic 5/6/7 脱扣单元 - 用户指南 相关的文件,详细了解有关报警优先级与 FDM121 显示器之间关系方面的信息。

预警寄存器说明了预警设置:

地址

寄存器

描述

0x19F9-0x1A02

6650-6659

长延时保护预警 (PAL Ir)

0x1A03-0x1A0C

6660-6669

接地故障保护预警 (PAL Ig)

0x1A0D-0x1A16

6670-6679

接地漏电保护预警 (PAL IΔn)

长延时保护预警 (PAL Ir)

如果要读取长延时保护预警参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x19F9

6650

R

INT16U

A/E

最高有效位说明报警的活动状态:0 = 开,1 = 关。出厂设置为 0 分钟(开)。

最低有效位说明报警的优先级:不适用、1、2 或 3。出厂设置为 2(中优先级)。

0x19FA

6651

保留

0x19FB

6652

R

1

%

INT16

(1)

A/E

Ir 吸合电流值的百分比。出厂设置为 90。

0x19FC

6653

保留

0x19FD

6654

R

1

INT16U

1

A/E

吸合延时(固定为 1 秒)

0x19FE

6655

R

1

%

INT16

(1)

A/E

Ir 释放电流值的百分比。出厂设置为 85。

0x19FF

6656

保留

0x1A00

6657

R

1

INT16U

1

A/E

释放延时(固定为 1 秒)

0x1A01-0x1A02

6658– 6659

保留

(1) 对于配电应用,范围为 40-100。对于电机应用,范围为 10-95。

接地故障保护预警 (PAL Ig)

如果要读取接地故障保护预警参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x1A03

6660

R

INT16U

A/E

最高有效位说明报警的活动状态:0 = 开,1 = 关。出厂设置为 0 分钟(开)。

最低有效位说明报警的优先级:不适用、1、2 或 3。出厂设置为 2(中优先级)。

0x1A04

6661

保留

0x1A05

6662

R

1

%

INT16

40-100

A/E

Ig 吸合电流值的百分比。出厂设置为 90。

0x1A06

6663

保留

0x1A07

6664

R

1

INT16U

1

A/E

吸合延时(固定为 1 秒)

0x1A08

6665

R

1

%

INT16

40-100

A/E

Ig 释放电流值的百分比。出厂设置为 85。

0x1A09

6666

保留

0x1A0A

6667

R

1

INT16U

1

A/E

释放延时(固定为 1 秒)

0x1A0B-0x1A0C

6668-6669

保留

接地漏电保护预警 (PAL IΔn)

如果要读取接地漏电保护预警参数,需要使用 10 个寄存器的读取请求。

地址

寄存器

RW

X

单位

类型

范围

A/E

描述

0x1A0D

6670

R

INT16U

E

最高有效位说明报警的活动状态:0 = 开,1 = 关。出厂设置为 0 分钟(开)。

最低有效位说明报警的优先级:不适用、1、2 或 3。出厂设置为 2(中优先级)。

0x1A0E

6671

保留

0x1A0F

6672

R

1

%

INT16

50-80

E

IΔn 吸合电流值的百分比。出厂设置为 90。

0x1A10

6673

保留

0x1A11

6674

R

1

INT16U

1

E

吸合延时(固定为 1 秒)

0x1A12

6675

R

1

%

INT16

50-80

E

IΔn 释放电流值的百分比。出厂设置为 85。

0x1A13

6676

保留

0x1A14

6677

R

1

INT16U

1

E

释放延时(固定为 1 秒)

0x1A15- 0x1A16

6678– 6679

保留