990-5997D-028

Установка комплекта батарейного автомата в заземленный металлический корпус

Внимание
опасность повреждения оборудования
Установите комплект батарейного автомата, оставив достаточно свободного пространства для кабелей. Монтажная поверхность должна быть плоской и достаточно прочной, чтобы выдержать вес комплекта батарейного автомата.
Несоблюдение данных инструкций может привести к серьёзной травме или повреждению оборудования.
  Минимальные размеры металлического корпуса HxWxD (мм) Минимальная общая площадь вентиляционных отверстий (мм²)
Комплект батарейного автомата E3MBBK60K80H 650x500x280 65000
Комплект батарейного автомата E3MBBK100K200H 800x500x280 120000

E3MBBK60K80H

E3MBBK100K200H

  1. Отмерьте и отметьте отверстия для установки комплекта батарейного автомата в металлический корпус.
  2. Просверлите отверстия в каждом из отмеченных мест.
  3. Установите комплект батарейного автомата в металлический корпус.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.