990-5997D-028

Подключение сигнальных кабелей

Примечание: Проложите сигнальные кабели отдельно от силовых кабелей.
Примечание: Рисунки, представленные в данном разделе, относятся к системе с нижним кабельным вводом. Эта же процедура применяется и к системам с верхним кабельным вводом.
  1. Установите датчик температуры, входящий в комплект ИБП.
    Осторожно
    Опасность пожара
    Расположите датчик температуры, как описано на схеме, чтобы обеспечить правильные измерения температуры.
    Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению оборудования.

    Пустой шкаф для батарей, вид спереди

  2. Проложите кабели датчика температуры батареи через верх или низ пустого шкафа для батарей к клеммам сухого контакта BAT_T для Easy UPS 3M и J12 для Easy UPS 3L.
  3. Проложите сигнальные кабели через верх или низ пустого шкафа для батарей к батарейному автомату.
  4. Снимите крышку с батарейного автомата.
  5. Подключите сигнальные кабели в соответствии с одной из схем ниже для Easy UPS 3M:

    Сигнальные провода при установке с одним батарейным автоматом

    Сигнальные провода при установке с двумя батарейными автоматами

    1. Подключите сигнальные провода вспомогательного выключателя от батарейных автоматов и предохранителей к клеммам J5-1 и J5-2 в ИБП.
    2. Подключите сигнальные провода катушки размыкателя автомата от батарейных автоматов к клеммам J6–1 и J6–4 в ИБП.
  6. Подключите сигнальные кабели в соответствии со схемой ниже для Easy UPS 3L:
    1. Подключите сигнальные кабели вспомогательного выключателя от батарейных автоматов и предохранителя / предохранителей к клеммам J4-3 и J4-4, J5-1 и J5-2, и J5-3 и J5-4 в ИБП.
    2. Подключите сигнальные провода катушки размыкателя автомата от батарейных автоматов к клеммам J3-1 и J3-2, J3-3 и J3-4, и J4-1 и J4-2 в ИБП.
  7. Прикрепите сигнальные провода с помощью кабельных стяжек (входят в комплект) к фиксатору кабеля.
  8. Верните на место крышку батарейного автомата.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.