990-6287A-005

Freischalten einer einzelnen USV vom Parallelsystem

Gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor, um eine USV in einem laufenden Parallelsystem herunterzufahren.

HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass die verbleibenden USV-Einheiten die Last versorgen können, bevor Sie diesen Vorgang durchführen.
  1. Nur bei Systemen mit zweifachem Netzanschluss: Drehen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) der USV in die Position AUS (geöffnet).
  2. Wählen Sie im Hauptbildschirm der Anzeige Steuerung > Wechselrichter ein/aus > Einzel-WR ein/aus.
  3. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) der USV in die Position AUS (geöffnet).
  4. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) der USV in die Position AUS (geöffnet).
  5. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) der USV in die Position AUS (geöffnet).
GEFAHR
Gefahr von Stromschlag, Explosion oder Lichtbogenentladung
  • Warten Sie, nachdem die Anzeige ausgeschaltet ist, mindestens 5 Minuten, bevor Sie die Abdeckung der USV abnehmen, sodass die Kondensatoren vollständig entladen werden können.
  • Bevor Sie Arbeiten an der USV durchführen, prüfen Sie immer auf gefährliche Spannungen an allen Anschlussklemmen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.