990-6287A-005

Umschalten einer Einzel-USV aus dem Wartungs-Bypass-Modus in den Normalbetrieb

  1. Vergewissern Sie sich, dass sich alle Stromunterbrecher/Sicherungen mit Ausnahme des Wartungs-Bypass-Schalters (MBB) in der Position OFF (AUS) befinden.
  2. Drehen Sie den Eingangsschalter für statischen Bypass (SSIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die Anzeige wird eingeschaltet und der Startbildschirm wird angezeigt.

  3. Drehen Sie den Ausgangsschalter (UOB) in die Position EIN (geschlossen).

    Die USV wird im statischen Bypass-Betrieb gestartet. Warten Sie ca. 60 Sekunden, bis die Bypass-LED gelb wird.

  4. Drehen Sie den Eingangsschalter (UIB) in die Position EIN (geschlossen).

    Der Gleichrichter wird hochgefahren.

  5. Drehen Sie den/die Batterieschalter (BB) in die Position EIN (geschlossen).
  6. Drehen Sie den Wartungs-Bypass-Schutzschalter (MBB) in die Position AUS (geöffnet).

    Die USV schaltet automatisch in den Normalbetrieb.

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.