990-6287B-012

Démarrage d'une ASI unitaire en mode normal avec une entrée unique

NOTE: Lorsque l'ASI démarre, tous les réglages enregistrés sont utilisés.
  1. Vérifiez que tous les interrupteurs sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  3. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.

    Le redresseur accélère. Lorsque le redresseur est prêt, l'onduleur démarre et se synchronise avec le bypass. Patientez environ 20 secondes jusqu'à ce que la LED verte de l'onduleur soit allumée de manière continue, l'ASI passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

  4. Patientez environ 20 secondes jusqu'à ce que la LED verte de l'onduleur soit allumée de manière continue, l'ASI passe automatiquement du mode bypass statique au mode normal.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

    NOTE: La LED DE BATTERIE clignote.
    NOTE: Si le démarrage automatique est désactivé, l'onduleur et le bypass ne redémarreront pas automatiquement. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Act. un seul ondul..
  5. Fermez (position ON) le(s) disjoncteur(s) batterie BB.

    Les LED s'affichent comme suit dans l'interface utilisateur :

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.