990-6287B-012

Passage d'une ASI unitaire du mode bypass de maintenance au mode normal

  1. Vérifiez que tous les interrupteurs à l'exception de l'interrupteur du bypass de maintenance MBB sont ouverts (position OFF).
  2. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée du commutateur statique SSIB.

    L'affichage s'allume et l'écran d'accueil s'affiche.

  3. Fermez (position ON) l'interrupteur de sortie de l'unité UOB.

    L'ASI démarre en mode bypass statique. Attendez environ 60 secondes jusqu'à ce que la LED jaune du bypass s'allume.

  4. Fermez (position ON) l'interrupteur d'entrée de l'unité UIB.

    Le redresseur accélère.

  5. Fermez (position ON) le(s) disjoncteur(s) batterie BB.
  6. Ouvrez (position OFF) l'interrupteur du bypass de maintenance MBB.

    L'ASI passe automatiquement en mode normal.

    NOTE: Si le démarrage automatique est désactivé, l'onduleur et le bypass ne redémarreront pas automatiquement. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Gestion > Marche/Arrêt Onduleur > Act. un seul ondul..
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.