990-6287B-012

Configurer les paramètres de sortie

AVIS
risques de dommages à l'équipement
Seul le personnel formé suivant la formation requise doit apporter des modifications aux paramètres du système de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres de sortie.
  2. Définissez la fréquence de sortie (Hz). Choisissez entre 50 et 60 Hz.
  3. Réglez la tension de sortie (V). Choisissez entre 380, 400 et 415 V.
  4. Réglez la compensation de tension de sortie (%). Choisissez une valeur entre -5 et 5.
  5. Appuyez sur Enregistrer paramètres.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.