990-91460C-034

Alt Giriş Kabini ile Galaxy VL UPS için Kurulum Prosedürü

NOT: Tüm güç kabloları ve sinyal kabloları alt giriş kabininden geçirilebilir ve UPS'e bağlanabilir.
  1. Galaxy VL UPS ile Sismik Sabitlemeyi Takma (Opsiyon).
  2. Aşağıdakilerden birini gerçekleştirin:
  3. Güç kablolarını ve sinyal kablolarını bağlamak ve UPS kurulumunun geri kalanını tamamlamak için UPS kurulum kılavuzunu okuyun.
Kurulum tamamlandıktan sonra alt giriş kabininin taşınması veya devre dışı bırakılması için bkz Alt Giriş Kabinini Devreden Çıkarın veya Yeni Bir Yere Taşıyın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.