990-6139D-012

Mesures de sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Toutes les consignes de sécurité figurant dans ce document doivent être lues, comprises et respectées.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Lisez toutes les instructions du manuel d'installation avant d'installer ce système d'ASI ou de travailler dessus.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
N'installez pas le système d'ASI tant que tous les travaux de construction n'ont pas été terminés et que le local d'installation n'a pas été nettoyé.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
  • Le produit doit être installé conformément aux caractéristiques et critères définis par Schneider Electric. Cela concerne en particulier les protections externes et internes (disjoncteurs amont, disjoncteurs batteries, câblage, etc.) et les critères environnementaux. Schneider Electric décline toute responsabilité en cas de non-respect de ces obligations.
  • Ne démarrez pas le système d'ASI après l'avoir relié à l'alimentation. Le démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Le système d'ASI doit être installé conformément aux réglementations locales et nationales. Pour l'installation de l'ASI, conformez-vous à :
  • la norme CEI 60364 (notamment 60364–4–41- Protection contre les chocs électriques, 60364–4–42 - Protection contre les effets thermiques et 60364–4–43 - Protection contre les surintensités), ou
  • à la norme NEC NFPA 70, ou
  • au Canadian Electrical Code (Code canadien de l'électricité) (C22.1, Chap. 1)
selon la norme applicable localement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
  • Installez le système d'ASI dans une pièce à température régulée dépourvue de produits contaminants conducteurs et d'humidité.
  • Installez le système d'ASI sur une surface non inflammable, plane et solide (sur du béton, par exemple) capable de supporter le poids du système.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
L'ASI n'est pas conçue pour les environnements inhabituels suivants, et ne doit pas y être installée :
  • fumée nocive ;
  • mélanges explosifs de poussières ou de gaz, gaz corrosifs, conducteurs inflammables ou chaleur radiante provenant d'une autre source ;
  • humidité, poussière abrasive, vapeur ou environnement excessivement humide ;
  • moisissures, insectes, vermine ;
  • air salin ou fluide frigorigène de refroidissement contaminé ;
  • degré de pollution supérieur à 2 selon la norme CEI 60664-1 ;
  • exposition à des vibrations, chocs et basculements anormaux ;
  • exposition directe à la lumière du soleil, à des sources de chaleur ou à des champs électromagnétiques élevés.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
Risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour les câbles et conduits sur les panneaux de l'ASI, ni ceux installés à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE
N'apportez pas de modifications mécaniques au produit (notamment, ne retirez pas de parties de l'armoire et ne percez pas d'orifices) non décrites dans le manuel d'installation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVIS
risque de surchauffe
Respectez les consignes concernant l'espace libre autour du système d'ASI et ne couvrez pas les orifices d'aération lorsque le système d'ASI est en marche.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
risques de dommages à l'équipement
L'ASI doit utiliser un kit de freinage régénératif externe pour dissiper l'énergie lorsqu'elle est connectée à des charges régénératrices, notamment les systèmes photovoltaïques et les variateurs de vitesse.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?