990-6139D-012

Recommandation des tailles de vis et cosses

Section de câble (mm²) Taille de vis Type de cosse
50 M8 KST TLK50-8
70 M10 KST TLK70-10
95 M10 KST TLK95–10
120 M10 KST TLK120–10
150 M10 KST TLK150–10
NOTE: Si le type de cosse recommandé n'est pas disponible, utilisez un type de cosse M8/M10 local pour le remplacer.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.