990-6139D-012

Raccordement des câbles parallèles dans un système parallèle

  1. Raccordez les câbles parallèles facultatifs entre toutes les ASI du système parallèle.
    NOTE: Consultez Interfaces de communication pour connaître l'emplacement des ports parallèles.
  2. Vérifiez le réglage de CAN_R (consultez Interfaces de communication pour connaître l'emplacement de CAN_R).
    • Pour les systèmes parallèles avec 4 ASI parallèles ou moins, les CAN_R de toutes les ASI doivent être en position MARCHE.
    • Pour les systèmes parallèles avec au moins 5 ASI parallèles, les CAN_R de toutes les ASI doivent être en position ARRÊT.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.