Requisitos para una solución de baterías de otro fabricante
Se recomiendan las cajas de disyuntores de batería de Schneider Electric para la interconexión de la batería. Póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información.
Requisitos del disyuntor de batería de otros fabricantes
PELIGRO |
|---|
|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todos los disyuntores de batería seleccionados deben
ir provistos con la facilidad de disparo instantáneo con una
bobina de disparo por mínima tensión o una bobina de desbloqueo
por mínima tensión.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Requisitos de diseño del disyuntor de batería
| Tensión de CC del disyuntor de batería > Tensión de batería normal | La tensión normal de la configuración de la batería se define como la tensión de batería nominal más alta. Esto puede equivaler a la tensión flotante, que se puede definir como el número de bloques de baterías x número de celdas x tensión flotante de celdas. |
| Corriente de CC del disyuntor de batería > Corriente nominal de descarga de la batería | Corriente controlada por el SAI. Debe incluir la corriente de descarga máxima. En general, será la corriente al final de la descarga (tensión de CC de funcionamiento mínima o en sobrecarga, o bien en una combinación). |
| Puntos de colocación de CC | Se requieren tres puntos de colocación de CC para cables de CC (+, -, N). |
| Conmutadores AUX para supervisión | Debe instalarse un conmutador AUX en cada disyuntor de batería y conectarse al SAI. El SAI puede supervisar un disyuntor de batería. |
| Capacidad de corte en cortocircuito | La capacidad de corte en cortocircuito debe ser superior a la corriente de CC de cortocircuito de la configuración más grande de baterías. |
| Corriente mínima del disparo del interruptor | La corriente mínima de cortocircuito para el disparo del disyuntor de batería debe coincidir con la configuración más pequeña de baterías, a fin de realizar el disparo del interruptor en caso de cortocircuito, hasta el final de su vida útil. |
PELIGRO