990-5992G-006

Pernos y terminales de cable recomendados

Dimensión de cable (mm²) Tamaño de perno Tipo de terminal del cable
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
NOTA: Si no se dispone del tipo de terminal recomendado, en su lugar utilice un tipo de terminal M8 local.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.