990-5992G-006

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.