990-5992G-006

Espacio libre

NOTA: Las especificaciones de espacio libre proporcionadas son las necesarias para permitir el flujo de aire y para el acceso de mantenimiento. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Opción A

NOTA: Si el SAI se instala sin acceso lateral, la longitud de los cables que se conectan al SAI deben permitir desplegar el SAI.

Opción B

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.