990-5992G-006

Recepción

Inspección externa

Cuando llegue el envío, inspeccione el material para detectar cualquier signo de daño o de mala manipulación. No intente instalar el sistema si parece que está dañado. Si observa cualquier deterioro, póngase en contacto con Schneider Electric y presente una reclamación por daños a la empresa del transporte dentro de 24 horas.

Compare los componentes del envío con la Lista de carga. Si falta cualquier elemento, notifíquelo de inmediato al transportista y a Schneider Electric.

Compruebe que las unidades etiquetadas coincidan con la confirmación del pedido.

Retirada del SAI del palé

  1. Transporte el SAI hasta la zona de instalación final con una carretilla elevadora.
  2. Retire los materiales de envío y la rampa del SAI.
  3. Afloje los pernos y retire los soportes que se utilizan para el envío. Guarde los pernos para la rampa y deseche los soportes que se utilizan para el envío.
  4. Coloque la rampa sobre el palé y fíjela con los pernos del soporte que se utiliza para el envío.
  5. Haga rodar el del SAI hacia abajo del palé.
  6. Desplace el SAI hasta su lugar de instalación final y utilice una llave para bajar las patas de nivelación. Asegúrese de que el armario esté nivelado.
  7. Bloquee las ruedas.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.