990-5992G-006

Peso y dimensiones del SAI

SAI Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.