990-5992G-006

Interfaces de comunicación

Vista posterior del SAI

  1. RS485

  2. USB

  3. Contactos secos

  4. CAN_R: Resistencia de terminación CAN

  5. Puertos paralelos

  6. Puerto de sincronización del bus de carga

  7. EPO

  8. Botón de arranque en frío (opcional)

  9. Tarjeta de administración de red (NMC)

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.