990-5992G-017

Interfacce di comunicazione

Vista posteriore dell'UPS

  1. RS485

  2. USB

  3. Contatti puliti

  4. CAN_R: Resistenza di terminazione CAN

  5. Porte parallele

  6. Porta del bus di sincronizzazione del carico

  7. EPO

  8. Pulsante avviamento a freddo (opzionale)

  9. Scheda di gestione della rete (NMC)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.