990-5992F-025

Przygotowanie systemu do uziemienia TNC

UWAGA: Ta procedura ma zastosowanie tylko do systemów uziemiających TNC.
  1. Obrócić szynoprzewód z pierwotnej pozycji (a) do pozycji (b), aby utworzyć połączenie między szynoprzewodem PE a szynoprzewodem neutralnym.

    Zasilacz UPS o mocy 60–80 kVA 400 V

    Zasilacz UPS o mocy 100 kVA 400 V/50 kVA 208 V

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.