990-5992G-017

Preparare il sistema per la messa a terra TNC

NOTA: Questa procedura è valida esclusivamente nei sistemi di messa a terra TNC.
  1. Ruotare la sbarra dalla posizione originale (a) alla posizione (b) per creare una connessione tra la sbarra PE e la sbarra del neutro.

    UPS 60-80 kVA 400 V

    100 kVA 400 V/50 kVA 208 V UPS

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.